System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 14

Ein Gerät hinzufügen

Sie können jederzeit ein neues Gerät hinzufügen.
HINWEIS:
  • Der Hub muss vor dem Hinzufügen eines Wiser-Geräts installiert werden.

  • Schließen Sie netzbetriebene Geräte vor batteriebetriebenen Geräten an. Siehe Auswählen des Montageorts.

  • Die Anweisungen zum Hinzufügen gelten grundsätzlich für alle Geräte. Einige Schritte können allerdings je nach Gerätetyp variieren. Detaillierte Informationen finden Sie im Geräte-Benutzerhandbuch des jeweiligen Geräts. Die Links zum Geräte-Benutzerhandbuch für jedes Gerät finden Sie unter Liste der Wiser-Geräte.

  1. Tippen Sie auf (A) in der Liste der Geräte.
  2. Suchen Sie Ihr Gerät, indem Sie in den Kategorien oben auf dem Bildschirm (B) navigieren.
  3. Tippen Sie auf den Gerätetyp (C), den Sie hinzufügen möchten, und folgen Sie den Anweisungen in der App.
  4. Tippen Sie auf QR-Code scannen und erlauben Sie der Wiser Home-App den Zugriff auf Ihre Kamera. Scannen Sie dann den QR-Code auf dem Gerät.
    WICHTIG:
    1. Die QR-Code-Abfrage gilt nicht für: Geräte.

      Geräte

      • EV Link Home Smart

      • PowerTag

      • Schneider Charge

      • Wiser Plug

      • Wiser Heizkörperthermostat

      • Wiser Raumthermostat

      • Wiser Steuerung/Verteilerleiste für Fußbodenheizung

    2. Wenn Sie Probleme beim Scannen des QR-Codes haben, lesen Sie Handhabung von QR-Code-Problemen.
  5. Tippen Sie auf Weiter.
  6. Schalten Sie das Gerät in den Kopplungsmodus.

    Die Wiser Home-App führt Sie durch den Kopplungsprozess. Detaillierte Informationen zum Kopplungsmodus finden Sie im Geräte-Benutzerhandbuch des jeweiligen Geräts. Die Links zum Geräte-Benutzerhandbuch für jedes Gerät finden Sie unter Liste der Wiser-Geräte.

    Nach Abschluss der Kopplung können Sie dem Gerät einen Namen zuweisen.

  7. Geben Sie einen Namen für das Gerät ein.
  8. Tippen Sie auf Weiter.
  9. Weisen Sie das Gerät einem vorhandenen Raum zu, oder erstellen Sie einen neuen Raum, indem Sie einen Namen in das Feld eingeben.
  10. Tippen Sie auf Eingeben.
  11. Konfigurieren Sie die Dimmereinstellungen, wie z. B. Dimmmodus, Einschaltverhalten und Helligkeitsstufe, gemäß Ihren Voreinstellungen, und tippen Sie dann auf Eingeben.

Sie können das Gerät jetzt mit der Wiser Home App steuern. Detaillierte Informationen zur Steuerung Ihrer Geräte finden Sie im Kapitel Steuerung des Wiser-Systems

HINWEIS: Je nach Gerätetyp sind weitere Funktionen verfügbar. Detaillierte Informationen finden Sie im Geräte-Benutzerhandbuch des jeweiligen Geräts. Die Links zum Geräte-Benutzerhandbuch für jedes Gerät finden Sie unter Liste der Wiser-Geräte.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.