System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 14

Zeitpläne

Legen Sie einen Zeitplan fest, um die spezifische Zeit für die Änderung des Gerätestatus festzulegen.
VORSCHLAG: Der Zeitplan ändert den Gerätestatus basierend auf den zum ausgewählten Zeitpunkt festgelegten Ereignissen. Wenn Sie den Status zu einem anderen Zeitpunkt rückgängig machen/ändern müssen, fügen Sie ein weiteres Zeitplanereignis hinzu.
  • Beispiel 1:

    Ereignis 1: Heizung auf 19 °C um 6:30 einstellen.
    Ereignis 2: Heizung auf 15 °C um 8:30 einstellen.


    Ergebnis: Diese Aktion hält die Temperatur von 6:30 bis 8:30 Uhr bei 19 °C und senkt sie um 8:30 Uhr auf 15 °C.

  • Beispiel 2:

    Ereignis 1: Küchenlicht um 19:00 Uhr auf ‚EIN‘ schalten.
    Ereignis 2: Küchenlicht um 23:00 Uhr ausschalten.

    Ergebnis: Diese Aktion hält das Küchenlicht von 19:00 bis 23:00 Uhr eingeschaltet und um 23:00 Uhr schaltet sich das Küchenlicht aus.

HINWEIS: Die neue Aktion überschreibt immer die aktuelle Aktion. Wenn dem Gerät ein neues Ereignis hinzugefügt wird oder eine Handbedienung stattfindet, während eine geplante Aktion ausgeführt wird, stoppt das System den aktuellen Zeitplan. Detaillierte Informationen dazu, welche/r Aktionsmodus/Regelart Vorrang vor anderen hat, finden Sie unter Regelart-Prioritäten.

Zeitpläne werden auf dem Bildschirm Automatisierung (A) erstellt und bearbeitet.

Tippen Sie auf einen Zeitplan, um zu den Zeitplan-Details zu navigieren.

Zeitplan-Details:

A

Gerätetyp

Ein Zeitplan kann nur für einen bestimmten Gerätetyp festgelegt werden.

B

Name des Zeitplans

C

Geräte, auf die sich der Zeitplan bezieht

D

Ereignisliste

Die Ereignisse des Zeitplans sind hier aufgelistet, geordnet nach Wochentagen.

Die Balken geben einen Überblick über den Status des Geräts während eines Ereignisses (z. B. voller grüner Balken, wenn der Rollladen vollständig geöffnet ist).

Die Uhrzeit des Ereignisses wird neben dem Balken angezeigt.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.