System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 14

Automatisierungen

Mit einer Automatisierung können Sie mehrere Aktionen gruppieren, die normalerweise gemeinsam durchgeführt, automatisch oder zu geplanten Zeiten ausgelöst werden. Mit der Wiser Home App können Sie auf der Grundlage Ihrer Anforderungen Automatisierungen erstellen.

Die Bedingungen können sein:

  • Änderung des Gerätestatus.

  • Aktivieren Sie den Abwesend-Betrieb.

Mögliche Zeiten:

  • Bestimmte Tageszeit (z. B. 7:30 Uhr jeden Tag).

  • Zeitraum (z. B. von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang).

Aktionen können sein:

  • Ändern des Zustands eines Geräts (z. B. offene Jalousie 50 %).

  • Eine Benachrichtigung senden.

  • Einen Moment aktivieren.

Begrenzungen:

  • Maximale Anzahl an Automatisierungen: 10

  • Maximale Anzahl an Bedingungen: 10

  • Maximale Anzahl an Aktionen: 10

Eine Automatisierung benötigt mindestens eine Aktion und eine Bedingung oder eine bestimmte Tageszeit.

HINWEIS: Eine Automatisierung ändert den Zustand eines Geräts nur einmal, basierend auf den Bedingungen. Wenn Sie die Zustandsänderung rückgängig machen möchten, müssen Sie eine weitere Automatisierung erstellen. Wenn Sie z. B. eine Lampe basierend auf der Bewegungserkennung umschalten möchten, müssen Sie eine Automatisierung „Anwesenheit erkannt – Licht EIN“ und eine weitere „Keine Anwesenheit erkannt – Licht AUS“ erzeugen.
WICHTIG: Die neue Aktion überschreibt immer die aktuelle Aktion. Wenn der Automatisierung ein neues Ereignis hinzugefügt wird oder eine Handbedienung stattfindet, während eine geplante Automatisierung ausgeführt wird, stoppt das System die laufende Automatisierung. Detaillierte Informationen dazu, welche/r Aktionsmodus/Regelart Vorrang vor anderen hat, finden Sie unter Regelart-Prioritäten.

Automatisierungen werden auf dem Automatisierungsbildschirm (A) erstellt und bearbeitet.

Sie können eine Automatisierung ein- oder ausschalten, indem Sie auf den Schieberegler (B) tippen.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.