Konfigurieren – Tarif (Haupt-/Nebenzeiten)
- Nach dem Lesen der Tarif-Onboarding-Informationen. Tippen Sie auf dem Bildschirm Tarif auf Elektrizität.
- Tippen Sie auf
(A) und wählen Sie Nutzungszeit (Haupt-/Nebenzeiten) aus.
- Tippen Sie auf
(B), um die Vertragliche Strombegrenzung festzulegen.
WICHTIG: Vertragliche Strombegrenzung ist bereits beim Koppeln des Haupt-PowerTag als Netz eingestellt. Siehe Koppeln des Hauptgeräts .- Wählen Sie Ihre Vertragliche Strombegrenzung (kVA/A/kW)
aus dem Dropdown-Menü aus, tippen Sie dann auf
und geben Sie über die Wähltastatur einen Wert entsprechend Ihrem Land ein.
VORSCHLAG: Der Standardwert beträgt 60 A mit einem Bereich von 15 A bis 160 A..Es wird ein Benachrichtigungsfenster angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, die vertragliche Strombegrenzung durch den Anti-Tripping-Management-Algorithmus zu verwenden. Wenn diese Option falsch eingestellt ist, funktioniert sie möglicherweise nicht wie erwartet und kann zu einer Abschaltung des Stroms führen. Tippen Sie auf Fortsetzen, wenn Sie fortfahren möchten.
WICHTIG: Anti-Tripping ist nur verfügbar, wenn Sie einen Warmwasserbereiter/eine EV-Steckdose/einen Schneider-Charge/EVlink Home Smart in Ihrem Zuhause installiert haben.For more details, refer to Anti-Tripping (Add Link). - Tippen Sie nach Festlegen der vertraglichen Strombegrenzung
auf
.
- Wählen Sie Ihre Vertragliche Strombegrenzung (kVA/A/kW)
aus dem Dropdown-Menü aus, tippen Sie dann auf
- Tippen Sie auf
(C) und wählen Sie einen Typ Fixer Kosten aus (bezieht sich auf wiederkehrende Gebühren) -Jährlich, Monatlich, Wöchentlich, Täglich.
- Geben Sie einen festen Kostenwert in das Feld Kosten (€) ein und
tippen Sie auf Einstellen.HINWEIS: Fixe Kosten werden angewandt, um die Grundkosten der Stromversorgung unabhängig vom Energieverbrauch zu decken. Diese Gebühren sind Stromkosten, die sich nicht ändern, egal wie viel Strom Sie verbrauchen. Dieser Betrag ist in Ihren Stromrechnungen festgelegt.
- Tippen Sie auf
(D), geben Sie den Hauptzeittarif im Feld Tarif - €/kWh ein und tippen Sie auf Aktualisieren.
- Tippen Sie auf Tarif hinzufügen.
- Geben Sie den Namen des Tarifs in das Textfeld (E) ein.
- Geben Sie einen Zielwert in das Feld Tarif - €/kWh (F) ein und tippen Sie auf Hinzufügen (G).
- Tippen Sie auf Zeitplan hinzufügen (H), um den Zeitrahmen festzulegen.
- Geben Sie einen Namen für den Zeitplan in das Feld NAME ein. Beispiel: Wochenend-Tarif.
- Wählen Sie die Wochentage im Feld TAGE aus, um den Zeitplan anzuwenden.
- Tippen Sie auf
, um Startzeit und Endzeit festzulegen.
- Tippen Sie auf
und wählen Sie einen TARIFTYP aus.
WICHTIG: Es ist notwendig, die Nebenzeiten für jeden Tag pro Zeitplan (I) festzulegen, da Sie sonst Ihre Tarifdetails nicht speichern können. - Tippen Sie auf Hinzufügen und dann auf Speichern.