System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 14

Aktivität und Umgebung

(A) Zeigt interessante Fakten über die Verwendung Ihres Heizsystems und andere interessante Dinge, die in Ihrer Umgebung innerhalb des aktuellen Monats geschehen.

Diese Zahlen werden stündlich aktualisiert. Wie oft Sie Ihre Heizung heruntergedreht haben, wird durch manuellen Boost oder Boost-Down gezählt. Wie oft Sie Ihre Heizung hochgedreht haben, wird durch einen Boost-Up oder eine manuelle Temperatureinstellung gezählt. Die Anzahl der Sonnenstunden wird als die Anzahl der Stunden berechnet, in denen der Bewölkungsgrad unter 50 % lag.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.