System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 14

Kompatible Wiser Geräte für Matter Bridge

Nachfolgend sind die Matter-Bridge-kompatiblen Geräte aufgeführt:

Die Links zum Geräte-Benutzerhandbuch für jedes Gerät finden Sie unter Liste der Wiser-Geräte.

Sensoren

Wiser Fenster-/Türsensor

Wiser Wassersensor

Wiser Bewegungsmelder

Wiser Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor

Leuchten

Wiser Schaltaktor 1fach UP

Wiser Relaisschalter 10 A

Dimmer

Wiser Dimmaktor 1fach UP
Wiser Multiwire LED-Dimmaktor
Connected Universal Drehdimmer LED
Connected Universal Tastdimmer LED

Jalousie

Wiser Jalousieaktor 1fach UP

Haushaltsgeräte

Wiser Heizkörperthermostat

Wiser Raumthermostat

Wiser Verteilerleiste Fußbodenheizung

Wiser 16-A-Relais für Temperatursteuerung

Connected SCHUKO-Steckdose

Wiser Plug

Connected Funk-Taster 1fach/2fach

Heizung

Wiser Heizkörperthermostat

Wiser Raumthermostat

Wiser Verteilerleiste Fußbodenheizung

Wiser 16-A-Relais für Temperatursteuerung

Sicherheit

Wiser Smarter Rauchmelder

Wiser Rauchmelder 230 V

Energie

PowerTag E

PowerTag C

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.