System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 14

Saisonaler Komfort-Modus

Wenn Sie in Ihrem Zuhause eine Jalousiesteuerung installiert haben, ist die Funktion Saisonaler Komfort-Modus verfügbar.

Der Saisonale Komfort-Modus ist eine smarte Funktion, die dazu beiträgt, die perfekte Temperatur das ganze Jahr über aufrechtzuerhalten, indem sie Ihre Rollläden oder Jalousien automatisch anpasst.

Merkmale:

  • Halten Sie Ihr Zuhause auf kosteneffiziente Weise komfortabel.
  • Lassen Sie im Winter tagsüber das natürliche Sonnenlicht Ihr Zuhause erwärmen.
  • Halten Sie Sommer die Sonne ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.

  • Sparen Sie bis zu 5 % der Energiekosten bei ganzjähriger Nutzung, basierend auf einem Haus mit Heiz- und Kühlsystemen.

Funktionsweise:

  • Sommer: Das System schließt Ihre Jalousien basierend auf Temperatur und Lichtverhältnissen, um die Wärme zu reduzieren und die Kühlung Ihres Zuhauses zu gewährleisten.
  • Winter: Die Jalousien öffnen sich bei Sonnenaufgang, um natürliche Wärme einzulassen, und schließen sich bei Sonnenuntergang, um die Innentemperatur aufrechtzuerhalten.
  • Zwischensaison: Der Modus passt sich an wechselnde Außentemperaturen an und sorgt dafür, dass Ihr Zuhause komfortabel bleibt.
    • Wenn die höchste Temperatur eines Tages 22 °C oder mehr erreicht, betreibt der saisonale Komfortmodus die Jalousien genauso wie im Sommer.

    • Liegt die höchste Temperatur eines Tages unter 22 °C, betreibt der saisonale Komfortmodus die Jalousien genauso wie im Winter.

Der saisonale Komfortmodus passt seinen Betrieb basierend auf den in Ihrem System verfügbaren Geräten an und bietet drei Ebenen an Algorithmeneffizienz. Jede Ebene verbessert den Komfort und die Energieeinsparungen durch die Integration zusätzlicher Datenquellen:
  • Basisebene - Steuerung basierend auf Zeit und geografischem Standort:

    Auf dieser Ebene nutzt es die geografische Lage Ihres Hauses und die Tageszeit, um Jalousien automatisch auf der Grundlage der geschätzten Sonnenauf- und -untergangszeiten zu verwalten. Dadurch wird das optimale Licht und die optimale Temperatur zu Hause aufrechterhalten. Diese Ebene ist ideal für Benutzer, die eine einfache, automatisierte Lösung ohne zusätzliche Sensoren benötigen.

  • Erweiterte Ebene - Temperaturgesteuerte Optimierung:

    Auf dieser Ebene verwendet es die lokale Innen- und Außentemperatur zusätzlich zur Zeit und der geografischen Lage Ihres Hauses. Es verwaltet die Jalousien dynamisch basierend auf den Echtzeit-Temperaturbedingungen, um den Komfort zu verbessern.

  • Erweiterte Ebene - Erstklassige Optimierung mit Licht-Sensoren/Bewegungsmelder für den Außenbereich:

    Auf dieser Ebene verbessert es das Jalousiemanagement weiter, indem die von den Bewegungssensoren im Freien gemessene Echtzeit-Lichtintensität sowie die Innen- und Außentemperatur genutzt werden.

    HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Bewegungsmelder für den Außenbereich zum Boden und nicht zur Sonne zeigt.

    Es bietet maximale Effizienz, indem es die Jalousiebewegungen auf der Grundlage der tatsächlichen Temperatur und des natürlichen Lichts anpasst, anstatt sich nur auf die geschätzten Sonnenauf- und -untergangszeiten zu verlassen.

VORSCHLAG: Auswahl der richtigen Ebene für den Betrieb der Jalousien:

Der saisonaler Komfortmodus passt sich den Geräten an, die in Ihrem System installiert sind. Auch wenn Sie nicht über alle erforderlichen Sensoren verfügen, können Sie von der Funktion grundsätzlich profitieren. Dieser flexible Ansatz stellt sicher, dass Sie unabhängig von Ihrer Systemkonfiguration optimalen Komfort und Energieeffizienz erleben können.

Für die besten Ergebnisse empfehlen wir jedoch die Verwendung des gesamten Satzes an kompatiblen Geräten.


HINWEIS: Der saisonale Komfortmodus funktioniert genau, wenn die Innen- und Außentemperatursensoren (Temperatur-/Feuchtigkeitssensor) und die Bewegungssensoren für den Außenbereich zu Hause installiert sind.
WICHTIG: Die Schutzart der Sensoren, die für den saisonalen Komfortmodus verwendet werden, ist wie folgt:

Sensoren

Schutzart

Bewegungsmelder für den Außenbereich

IP66 - Sensor ist gegen Staub und Eindringen von Wasser geschützt.

Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor

IP20 - Sensor ist gegen feste Gegenstände mit einer Größe von mehr als 12 mm geschützt.


Daher sollten sie an einem geeigneten Ort zu Hause installiert werden.

Detaillierte Informationen zum Einrichten des Saisonalen Komfort-Modus finden Sie im Geräte-Benutzerhandbuch der jeweiligen Jalousiesteuerung. Siehe Liste der Wiser-Geräte für die Links zum Geräte-Benutzerhandbuch für jedes Gerät.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.