System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 14

Momente

Einen Moment erstellen, um durch einfaches Tippen den Zustand mehrerer Geräte zu ändern. Momente verhalten sich wie Szenen, sodass Sie mehrere Geräte gleichzeitig steuern können.

Momente werden auf dem Bildschirm Automatisierung (A) erstellt und bearbeitet.

A

Navigieren Sie zum Automatisierungsbildschirm.

B

Einen Moment aktivieren.

C

Die Reihenfolge der Momente neu anordnen.

Wirkt sich auch auf die Liste auf dem Startbildschirm aus.

D

Einen Moment bearbeiten

E

Einen Moment hinzufügen

HINWEIS:
  • Ein Moment stellt nur den Gerätestatus ein. Um die betroffenen Geräte in einen anderen Status zu versetzen, müssen Sie sie manuell ändern oder einen Umkehrmoment erzeugen.

  • Wenn Sie dem Moment ein Heizgerät hinzugefügt haben, können Sie die Änderung des Heizgeräts rückgängig machen, indem Sie auf Alle Änderungen zurücksetzen tippen.

  • Wenn ein Gerät einem Zeitplan folgt, dauert der Moment dieses Geräts nur bis zur nächsten geplanten Einstellung.

Momente können auch Drucktastern bestimmter Geräte zugewiesen werden, z. B. Funktaster. Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie im jeweiligen Geräte-Benutzerhandbuch. Siehe Liste der Wiser-Geräte für die Links zum Geräte-Benutzerhandbuch für jedes Gerät.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.