System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 14

Verlauf

Bietet einen Verlauf der Energiequellen und Energieverbrauch auf stündlicher, täglicher, monatlicher und jährlicher Basis, sodass Sie Energieverbrauchsmuster über die Zeit verfolgen können. Sie bietet außerdem eine detaillierte Aufschlüsselung des Energieverbrauchs, mit der Sie die Nutzung einzelner Geräte in Ihrem System überwachen können.

  1. Tippen Sie in auf Verlauf, um die Energiequellen anzuzeigen. Hier wird die gesamte erzeugte und verbrauchte Energie angezeigt.

    HINWEIS: Wenn keine Energiequellen verfolgt werden, stehen die Daten der Energiequellen nicht zur Verfügung.

  2. Sie können den angezeigten Zeitrahmen (Stunden, Tage, Monate und Jahre) durch Tippen auf (A) ändern.

    HINWEIS: Grüne Balken zeigen die Solarstromerzeugung an, graue Balken zeigen den Batterieverbrauch an.

  3. Tippen Sie auf und wählen Sie Verbrauch aus, um den Energieverbrauch einzelner Lasten anzuzeigen.

  4. Tippen Sie erneut auf (A), um einen gewünschten Zeitrahmen auszuwählen.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.