System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 14

Startbildschirm

Der Startbildschirm bietet schnellen Zugriff auf Ihre bevorzugten Geräte, ermöglicht die mühelose Aktivierung von Momenten und bietet personalisierte Tipps, um Ihnen zu helfen, Energieeinsparungen zu maximieren.

Startbildschirm:

A

Einstellung

Tippen, um zum Einstellungsbildschirm zu navigieren.

B

Favorisierte Geräte

Sie können Ihre am häufigsten verwendeten Geräte zum Favoritenbereich hinzufügen, um schnell darauf zugreifen zu können. Scrollen Sie horizontal, um alle Ihre favorisierten Geräte anzuzeigen. Informationen über das Hinzufügen von Geräten zur Ihren Favoriten finden Sie unter Favoriten verwalten.

HINWEIS:
  • Wenn Sie nur ein Gerät in Ihrem Zuhause installiert haben, wird es in diesem Abschnitt als Ihr Gerät anstelle von Favorisierte Geräte angezeigt.

  • Wenn das Gerät derzeit dem Zeitplan folgt, wird angezeigt, bis wann der aktuelle Status gemäß dem Zeitplan aktiv bleibt. Zum Beispiel bedeutet hier bis 16:00 (H), dass das Gerät bis 16:00 Uhr eingeschaltet bleibt.

C

Momente

Sie können alle Momente anzeigen, die Sie für Ihr Zuhause erstellt haben, sodass Sie sie ganz einfach aktivieren oder deaktivieren können.

So ordnen Sie die Reihenfolge der Momente neu an:

  1. Tippen Sie auf die Option Bearbeiten.

  2. Ziehen Sie die Momente an die gewünschte Stelle der Reihenfolge.

HINWEIS:  Wenn Sie keine Momente auf Ihrem Startbildschirm sehen möchten, gehen Sie zu  > Startbildschirm und deaktivieren Sie den Schalter Momente anzeigen.
D

Tipps und Ratschläge

Bietet nützliche Tipps und Ratschläge, die Ihnen helfen, Ihre Geräte optimal zu nutzen und den Energieverbrauch zu optimieren. Scrollen Sie horizontal oder tippen Sie auf Alle anzeigen, um alle Tipps zu sehen. Weitere detaillierte Informationen finden Sie unter Tipps und Ratschläge.

HINWEIS: Wenn Sie keine Tipps und Ratschläge auf Ihrem Startbildschirm sehen möchten, gehen Sie zu > Startbildschirm und deaktivieren Sie den Umschalter Tipps und Ratschläge.

E

Details

Tippen, um zum Bildschirm „Details“ zu navigieren. Hier finden Sie detaillierte Information über Ihr Wiser-System, z. B. über Energieeinsparungen, Systemaktivität, Heizzeit und Zugriff auf Ihren Heizreport.

HINWEIS: Wenn Sie ein Energiegerät wie PowerTag E hinzugefügt haben, öffnen Sie durch Tippen die Energie-Informationen. Weitere Informationen finden Sie im entsprechenden Geräte-Benutzerhandbuch. Die Links zum Geräte-Benutzerhandbuch für jedes Gerät finden Sie unter Liste der Wiser-Geräte.

F

Kontrolle

Anzeige/Steuerung aller in Ihrem Zuhause installierten Geräte, geordnet nach den Räumen, denen sie zugeordnet sind. Detaillierte Informationen zur Steuerung der Geräte finden Sie unter Gerätesteuerung.

HINWEIS: Wenn Sie nur ein Gerät in Ihrem Zuhause installiert haben, ist die Registerkarte Kontrolle nicht verfügbar.

G

Automatisierung

Tippen, um zum Bildschirm „Automatisierung“ zu navigieren, in dem Sie Momente, Zeitpläne und Automatisierungen für Ihr Zuhause einrichten können. Weitere Informationen finden Sie im entsprechenden Geräte-Benutzerhandbuch. Die Links zum Geräte-Benutzerhandbuch für jedes Gerät finden Sie unter Liste der Wiser-Geräte.

J

Banner

Stellt wichtige Meldungen und Benachrichtigungen bereit. Diese Meldungen können Updates zum Gerätestatus, Konnektivitätsprobleme und andere relevante Warnungen umfassen, um Sie über Ihr Home System auf dem Laufenden zu halten.

Beispiel:  Auf dem aktuellen Bildschirm zeigt das Banner eine Meldung über ein Gerät an, das offline ist, sowie Informationen darüber, wie die Signalstärke verbessert werden kann. So können Sie Probleme mit der Konnektivität schnell erkennen und beheben.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.