System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 14

Heizreport

Die Leistung Ihres Heizsystems kann mit dem Heizreport überwacht werden.

Er ermöglicht die Anzeige historischer Raum-, Soll- (Ziel-) und Außentemperaturen und erlaubt einen Vergleich von Räumen über einen Zeitraum hinweg, um sicherzustellen, dass das System gemäß geplanter und manueller Bedienungen arbeitet.

Wiser zeichnet Raum-, Soll- und Außentemperaturen kontinuierlich auf und stellt die Daten im Heizreport zur Verfügung. Der Report wird täglich aktualisiert, und am nächsten Tag sind die Temperaturdaten eines bestimmten Tages verfügbar. Sie können den Report auf Tages-, Wochen- und Monatsbasis anzeigen.

So navigieren Sie zum Heizreport:

  1. Tippen Sie auf Heizreport (A).

  2. Heizreport:

Einzelraumansicht

Bei erstmaligem Zugriff auf den Report wird der Report aus der Einzelraumansicht geöffnet.

In dieser Ansicht wird standardmäßig die heutige Raumtemperatur für den ersten Raum angezeigt, wie sie auf dem Startbildschirm der App angezeigt wird. Sie zeigt auch die Solltemperatur für den Raum an (immer durch eine schwarze Linie dargestellt).

Die Außentemperatur wird standardmäßig nicht angezeigt, Sie können sie jedoch anzeigen, indem Sie sie aus dem Raumwähler auswählen.

Bei der Ansicht eines Einzelzimmers kann man sehen, wie lange es dauert, bis sich der Raum bis auf die festgelegte Temperatur erwärmt oder abkühlt. Die schwarze Linie zeigt die Solltemperatur, d. h. den Wiser-Heizzeitplan für den Raum (im Automatik-Betrieb) oder die manuell ausgewählte Solltemperatur (im Manuell-Betrieb). Diese Linie gibt die Raumtemperatur an, auf die Wiser jederzeit reguliert.

HINWEIS: Die Einzelraumansicht zeigt immer die Solltemperaturlinie für einen bestimmten Raum an. Vorübergehende Änderungen an der Solltemperatur, wie manuelle Heizverstärkungen und Temperaturänderungen, sind ebenfalls in dieser Linie zu sehen.

Mehrraumansicht

Die Mehrraumansicht ermöglicht die gleichzeitige Anzeige und den Vergleich von bis zu 16 Räumen. Die Außentemperatur kann in dieser Ansicht ebenfalls ausgewählt/abgewählt werden.

HINWEIS: Wenn in der Mehrraumansicht nur ein Zimmer ausgewählt ist, wird die schwarze Linie angezeigt, die die Solltemperatur angibt.

Monatsansicht

Die Monatsansicht enthält eine Übersicht über die Schwankungen der Raumtemperatur während eines bestimmten Kalendermonats. Alle Tagestemperaturen in dieser Ansicht werden aufgrund der Bildschirmgröße gemittelt.

Die Außentemperatur in dieser Ansicht wird als grünes Band dargestellt, das die täglichen Min/Max-Temperaturen und den Bereich angibt, in dem die Tagestemperaturen im Laufe des Monats geschwankt haben.

Temperaturanzeige

Der Raumname und die Raumtemperatur werden angezeigt, wenn auf eine Temperaturlinie getippt wird. Durch Tippen auf eine beliebige Stelle außerhalb der Linie werden sie wieder ausgeblendet. Es ist möglich, auf jeden Punkt einer Temperaturlinie zu tippen, einschließlich des Umrisses des grünen Außentemperaturbereichs. Es kann in allen drei Ansichten (Tag/Woche/Monat) auf die Temperaturlinien getippt werden.

Fehlende Temperaturdaten

Temperaturdaten fehlen möglicherweise zeitweise im System. Dies kann auf Stromausfälle, fehlende Internetverbindung, leere Gerätebatterien oder ein schlechtes Funksignal zurückzuführen sein. Fehlende Daten werden durch eine gepunktete Linie gekennzeichnet, die die beiden Punkte verbindet, zwischen denen Daten nicht verfügbar sind.

Wenn Daten für ein bestimmtes Datum oder einen Datumsbereich fehlen, wird das Fragezeichen auf dem RÄUME-Balken durch ersetzt. Wenn Daten für das Datum/den Bereich zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sind oder wenn die Ansicht zu einem anderen Datum/Bereich geändert wird, ohne dass Daten fehlen, wird das Fragezeichen wieder angezeigt.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.