System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 14

Liste der Geräte

In der Geräteseite finden Sie alle installierten Geräte Ihres Zuhauses, sortiert nach ihrem Gerätetyp.

Bei den Geräten werden außerdem ihr Name, ihre Platzierung im Raum und ggf. weitere Informationen angezeigt, z. B. Ladezustand der Batterie und Anzeige der ZigBee-Signalstärke.

Tippen Sie in der Liste auf ein Gerät, um zur Gerätedetails zu navigieren.

  1. Melden Sie sich bei der App an.
  2. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  3. Tippen Sie auf Geräte.
Liste der Geräte:

A

Die Batterieladestandsanzeige, die den aktuellen Batteriestatus für batteriebetriebene Geräte anzeigt.

B

Tippen/klicken Sie auf das Banner, um Details zu Geräten zu erhalten, bei denen Signalprobleme auftreten. Details zu Geräten mit Signalproblemen finden Sie unter Gerät mit Signalproblemen und weitere Informationen über die Zigbee-®Signalstärke unter Informationen zur Signalstärke.

C

Anzeige der WLAN-Signalstärke des Hubs, die die Verbindung Ihres Hubs mit Ihrem WLAN-Netzwerk anzeigt. Wenn die Anzeige anzeigt, bedeutet dies, dass kein Signal oder keine Verbindung vorhanden ist.

D

Zigbee-®Signalstärkeanzeige, die die aktuelle Signalstärke der Zigbee-Geräte anzeigt.

E

Tippen/klicken, um neue Geräte hinzuzufügen.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.