System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 14

Alarm bei übermäßigem Verbrauch einrichten

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie ein Alarm bei übermäßigem Verbrauch für ein Gerät eingerichtet wird.
  1. Tippen Sie auf dem Bildschirm Benachrichtigungen und Alarmmeldungen auf Einen neuen Alarm erstellen (A)
  2. Wählen Sie den Typ des Alarms als Übermäßiger Verbrauch (B).
  3. Wählen Sie das Gerät aus der Geräteliste aus und tippen Sie auf Weiter (C)
  4. Tippen Sie auf das Symbol (D) und stellen Sie den Grenzwert für die Leistungsaufnahme ein, die Sie als normal für das ausgewählte Gerät im Normalbetrieb ansehen.
  5. Tippen Sie auf das Symbol (E) und legen Sie die Dauer fest, für die das Gerät über dem eingestellten Grenzwert für die Leistungsaufnahme betrieben werden soll, bevor ein Alarm ausgelöst wird.
  6. Sobald Sie die gewünschten Werte für die maximale Leistungsaufnahme und die Dauer eingegeben haben, tippen Sie auf Speichern (F).
  7. Um einen Alarm zu löschen, wählen Sie das Gerät aus und tippen Sie auf Löschen (G).
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.