GEX8258701DE-01

Verwenden von Verfahren

HINWEIS
Beschädigung durch nicht autorisierte Programmierung
Schneider Electric haftet nicht, wenn der Benutzer die programmierten Parameter ohne entsprechende Autorisierung ändert.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Einstellen des Temperatursollwerts

  1. Drücken und lassen Sie SET wieder los, um auf das Statusmenü der ClimaSys-Kühleinheit zuzugreifen.

  2. Durchlaufen Sie die Ordner mit den Tasten und , bis Sie den Ordner SEt erreichen.

  3. Drücken Sie SET, um den aktuellen Sollwert anzuzeigen.

    HINWEIS: Der Standardsollwert beträgt 35 °C (95 °F).
  4. Ändern Sie den Sollwert mit den Tasten und innerhalb von 15 Sekunden.

  5. Drücken Sie SET oder zur Bestätigung des Werts oder warten Sie den Timeout von 15 Sekunden ab.

HINWEIS:
  • Der Kompressor hat eine minimale Einschaltdauer von 3 Minuten. Wenn der Temperatursollwert unter der Schranktemperatur eingestellt ist und der Kompressor weniger als 3 Minuten lang eingeschaltet war, läuft der Kompressor weiter, bis die minimale Einschaltdauer erreicht ist.

  • Der Kompressor hat eine minimale Ausschaltzeit von 4 Minuten. Wenn der Temperatursollwert über der Schranktemperatur eingestellt ist und der Kompressor für weniger als 4 Minuten ausgeschaltet war, startet der Kompressor erst nach Ablauf der minimalen Ausschaltzeit.

Statusmenü der ClimaSys-Kühleinheit

So rufen Sie das Statusmenü der ClimaSys-Kühleinheit auf:

  1. Drücken und lassen Sie SET wieder los.

  2. Durchlaufen Sie die Ordner mit den Tasten und , bis Sie die Bezeichnung des gewünschten Ordners erreichen.

  3. Drücken und lassen Sie SET wieder los.

  4. Prüfen Sie die Messwerte.

  5. Drücken Sie SET oder zum Verlassen des Menüs oder warten Sie den Timeout von 15 Sekunden ab.

Folgende Ordner werden angezeigt:

SEt: Ordner der Sollwerteinstellungen

ALr: Ordner der Alarme (nur sichtbar, wenn aktive Alarme vorhanden sind)

rtC: Ordner der Uhrparameter

  • dAy: Tag

  • h: Stunde

  • ‘ : Minuten

Pb1: Ordner der Pb1-Sondenwerte

idF: Ordner der Firmware-Maskenwerte

rEL: Ordner der Firmware-Versionswerte

nAM: Ordner der Produktnamen

Programmiermenü

So rufen Sie das Programmiermenü auf, um auf die Benutzerparameter zuzugreifen:

  1. Drücken und halten Sie SET mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.

  2. Scrollen Sie zu PA1. Drücken Sie SET, um das PA1-Passwort mit den Tasten und einzugeben. Drücken Sie SET zur Bestätigung.

  3. Der erste Parameter (HAL) wird angezeigt.

  4. Scrollen Sie mit den Tasten und durch die Parameter, bis Sie die Bezeichnung für den Parameter finden, den Sie ändern möchten.

  5. Drücken und lassen Sie SET wieder los.

  6. Stellen Sie den gewünschten Wert mit den Tasten und ein.

  7. Drücken Sie SET oder zur Bestätigung des Werts oder warten Sie den Timeout von 15 Sekunden ab.

HINWEIS: Schalten Sie das Gerät bei jeder Änderung der Parameterkonfiguration aus und wieder ein.

Anzeigen des gemessenen Temperaturwerts

  1. Drücken und lassen Sie SET wieder los, um auf das Statusmenü der ClimaSys-Kühleinheit zuzugreifen.

  2. Durchlaufen Sie die Ordner mit den Tasten und , bis Sie den Ordner Pb1 erreichen.

  3. Drücken Sie SET, um den von der entsprechenden Sonde gemessenen Wert anzuzeigen.

HINWEIS: Der angezeigte Wert kann nicht geändert werden.

Passwörter

PA1-Passwort: 5

PA2-Passwort: Für Benutzer nicht verfügbar. Bitte wenden Sie sich an das Kundenserviceteam.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?