GEX8258701DE-01

Fehlerbehebung

Anomalie Bedingungen Ursachen Abhilfemaßnahmen

Kühlt nicht

Funktionierende Elemente:

  • Verdampferlüfter

Nicht funktionierende Elemente:

  • Kondensatorlüfter

  • Kompressor

Schranktemperatur niedriger als im Thermostat eingestellt

Es handelt sich nicht um eine Anomalie des Kühlgeräts.

  • Stellen Sie den Thermostat auf einen niedrigeren Wert ein, bis der Kompressor und der Kondensatorlüfter gestartet sind.

  • Setzen Sie die Einstellung auf ihren ursprünglichen Wert zurück.

Funktionsuntüchtiger elektronischer Thermostat

Wechseln Sie den Thermostat aus.

Nicht funktionierende Elemente:

  • Alle Komponenten

Keine Spannung am Kühlgerät

Es handelt sich nicht um eine Anomalie des Kühlgeräts.

  • Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel sicher mit den Klemmen verbunden ist.

  • Stellen Sie sicher, dass die Türen und Schalter des Gehäuses geschlossen sind.

Funktionierende Elemente:

  • Verdampferlüfter

  • Kondensatorlüfter

  • Kompressor

Kühlgerät ohne Kältemittel

Rufen Sie einen Fachtechniker oder den Schneider Electric Technical Support.

Funktionsuntüchtiger Kompressor

Funktionierende Elemente:

  • Kompressor

  • Kondensatorlüfter

Nicht funktionierende Elemente:

  • Verdampferlüfter

Funktionsuntüchtiger elektrischer Kondensator des Verdampferlüfters

Ersetzen Sie den elektrischen Kondensator des Verdampferlüfters.

Funktionsuntüchtiger Verdampferlüfter

Ersetzen Sie den Verdampferlüfter.

Funktionierende Elemente:

  • Verdampferlüfter

  • Kondensatorlüfter

Nicht funktionierende Elemente:

  • Kompressor

Funktionsuntüchtiger Kompressor

Rufen Sie einen Fachtechniker oder den Schneider Electric Technical Support.

Kühlt nicht ausreichend

Dauerhaft funktionierende Elemente:

  • Verdampferlüfter

  • Kondensatorlüfter

Kühlgerät im Verhältnis zur Wärmeableitung im Schaltschrank zu klein dimensioniert

Ersetzen Sie die Kühleinheit durch eine leistungsstärkere.

Lufteinlässe und -auslässe verstopft oder blockiert

Vergewissern Sie sich, dass die Lufteinlässe und -auslässe nicht verstopft oder blockiert sind.

Dauerhaft funktionierende Elemente:

  • Verdampferlüfter

Zeitweise funktionierende Elemente:

  • Kondensatorlüfter

  • Kompressor

Unzureichend Kühlmittel im Kühlgerät

Rufen Sie einen Fachtechniker oder den Schneider Electric Technical Support.

Dauerhaft funktionierende Elemente:

  • Verdampferlüfter

  • Kondensatorlüfter

Zeitweise funktionierende Elemente:

  • Kompressor

Interner Wärmeschutz Kompressor aktiviert:

  • Umgebungstemperatur liegt über der maximalen Betriebsgrenze

  • Kondensator verschmutzt oder verstopft

  • Senken Sie die Umgebungstemperatur durch Belüftung des Schrankbereichs.

  • Reinigen Sie den Kondensator mit Druckluft.

Übermäßige Bildung von Kondenswasser

Schranktür offen

Zu viel Umgebungsluft im Gehäuse

Es handelt sich nicht um eine Anomalie des Kühlgeräts. Schließen Sie die Tür des Gehäuses oder deaktivieren Sie das Kühlgerät.

Schranktür geschlossen

Gehäuse mit Schutzart unter IP54

Es handelt sich nicht um eine Anomalie des Kühlgeräts. Verschließen Sie die Öffnungen des Gehäuses, beispielsweise die Öffnungen für Kabel.

Schlecht abgedichtete Kupplung von Gehäuse und Kühlgerät

Überprüfen Sie die Dichtungen und reparieren Sie sie gegebenenfalls.

Solltemperatur am Thermostat sehr niedrig

Erhöhen Sie den Temperatursollwert am Thermostat.

Kondensator funktioniert nicht oder ist verklebt

Entleeren Sie den Kondensator und vergewissern Sie sich, dass die Leitungen nicht verstopft sind.

Steuerungsanzeige funktioniert nicht

Gerät eingeschaltet

Überstrom

  • Tauschen Sie die Steuerung aus.

  • Stellen Sie sicher, dass ein speziell für das Kühlgerät vorgesehener Leistungsschalter installiert ist, wie in der Gebrauchsanweisung (GEX8258601) angegeben.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?