GEX8258701DE-01

Funktionsprinzip

Das Kühlgerät arbeitet als Kühlschaltung, die aus folgenden Komponenten besteht:

  • Kompressor: Pumpe, die den Druck und die Temperatur des Kältemittelgases erhöht.

  • Verdampfer: Wärmetauscher, der die im Schaltschrank erzeugte Wärme sammelt.

  • Kondensator: Wärmetauscher, der die im Schaltschrank gesammelte Wärme an die Umgebungsluft abgibt.

  • Expansionsvorrichtung: Vorrichtung, die den Durchfluss des Kältemittels zwischen Kondensator und Verdampfer reguliert.

  • Entwässerungsfilter: Filter, der zum Schutz der Kühlschaltung beiträgt, indem er Verunreinigungen, Säure und Feuchtigkeit aus der Schaltung auffängt.

  1. Kondensatorlüfter

  2. Kondensator

  3. Pressostat

  4. Kompressor

  5. Verdampfer

  6. Verdampferlüfter

  7. Expansionsventil

  8. Entwässerungsfilter

Der Kreislauf ist abgedichtet und das Kältemittel zirkuliert im Inneren. Das verwendete Kältemittel ist R513A, chlorfrei und schadet der Ozonschicht nicht. Das Kühlgerät ist in zwei Bereiche unterteilt, die hermetisch abgeschlossen sind und in denen jeweils die Umgebungsluft und die Schrankluft gehandhabt werden, ohne dass diese aufeinander treffen.

Die Schranktemperatur wird wie folgt gesenkt: Der Kompressor (D) komprimiert das Kältemittel (und bringt es so auf einen hohen Druck und eine hohe Temperatur) und drückt es durch den Kondensator (B). Im Kondensator wird das Kältemittel durch die Umgebungsluft gekühlt, was zu einem Zustandswechsel von Gas zu Flüssigkeit führt. Im flüssigen Zustand durchläuft das Kältemittel das Expansionsventil (G), wo der Druckunterschied das Kältemittel zum Aussprühen bringt. Anschließend gelangt das Kältemittel in den Verdampfer (E). Im Verdampfer absorbiert das Kältemittel die Wärme aus der Schrankluft, was zu einer Zustandsänderung von Flüssigkeit zu Gas führt. Das Gas wird dann vom Kompressor zum Kondensator weitergeleitet und der Zyklus wiederholt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?