GEX8258701DE-01

Vorbeugende Wartung

HINWEIS
Gefahr von Korrosion und Druckluftschäden
  • Verwenden Sie bei Reinigungsarbeiten keine entzündbaren und/oder korrosiven Chemikalien.
  • Verwenden Sie zur Reinigung nur Druckluft mit einem maximalen Druck von 4 bar.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Die erforderliche Wartung besteht in der Überprüfung und Reinigung der internen Komponenten (Lüfter, Wärmetauscher und Filter) mit einer periodischen Überwachung wie unten angegeben:

Eingriffe Frequenz

Prüfen Sie den Wärmetauscher und Filter des Kondensators und reinigen Sie sie nach Bedarf.

Alle 3 Monate

Stellen Sie sicher, dass die Wasserkondensatablaufschläuche nicht blockiert sind und lassen Sie das Kondenswasser fließen.

Alle 3 Monate

Prüfen Sie, ob der Verdampferlüfter bei eingeschalteter Spannungsversorgung läuft.

Alle 3 Monate

Prüfen Sie, ob der Kondensatorlüfter läuft, wenn der Kompressor eingeschaltet ist.

Alle 3 Monate

Wenn während des Eingriffs ein Problem erkannt wird, siehe Fehlerbehebung.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?