GEX8258701DE-01

Filteraustausch

In der nachstehenden Tabelle wird der je nach Umgebung der Kühleinheit zu verwendende Filter beschrieben.

Umgebung der Kühleinheit Filterempfehlung

Büro (kein Staub, kein Fett)

Kein Filter erforderlich

Industriell (Staub, Fett, nicht explosionsgefährdete Atmosphäre)

Kein Filter erforderlich

Außenbereich

Aluminiumfilter erforderlich

Im Lieferumfang der Kühlsysteme für den Innenbereich ist kein Filter enthalten.

Im Lieferumfang der Kühlsysteme für den Außenbereich ist ein Aluminiumfilter enthalten.

Weitere Informationen zu Filtern finden Sie unter Zubehör.

Einbau eines Filters in einer Innenkühleinheit

Im Lieferumfang der Kühlsysteme für den Innenbereich ist kein Filter enthalten. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Filter in einer Innenkühleinheit zu installieren oder auszutauschen:

  1. Schieben Sie den Filter durch den Ausschnitt an der Seite der Kühleinheit.

Austausch des Filters in einer Außenkühleinheit

Im Lieferumfang der Außenkühlsysteme ist ein Aluminiumfilter enthalten. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Aluminiumfilter in einer Außenkühleinheit auszutauschen:

  1. Lokalisieren Sie die Einschubabdeckung unten an der Kühleinheit und lösen Sie die 2 Schrauben mit einem T10 Torx-Schraubendreher.

  2. Entfernen Sie die Einschubabdeckung.

  3. Schieben Sie den abgenutzten Filter heraus.

  4. Setzen Sie den neuen Filter in das Einschubfach ein.

  5. Bringen Sie die Einschubabdeckung wieder an.

  6. Schrauben Sie die 2 Schrauben mit einem T10 Torx-Schraubendreher wieder fest.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?