GEX8258701-00

Maintenance préventive

AVIS
risques de corrosion et de dommages dus à l'air comprimé
  • N'utilisez aucun produit chimique inflammable et/ou corrosif pendant les opérations de nettoyage.
  • Nettoyez uniquement avec de l'air comprimé à une pression maximale de 4 bars.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

La maintenance requise consiste à vérifier et à nettoyer les composants internes (ventilateurs, échangeurs de chaleur et filtres), avec une surveillance périodique comme indiqué ci-après :

Intervention Fréquence

Vérifiez et (si nécessaire) nettoyez l'échangeur de chaleur et les filtres du condenseur

Tous les 3 mois

Vérifiez que les flexibles d'évacuation du condensat d'eau ne sont pas obstrués et laissent le condensat s’écouler.

Tous les 3 mois

Vérifiez que le ventilateur de l'évaporateur fonctionne lorsque l'alimentation est activée.

Tous les 3 mois

Vérifiez que le ventilateur du condenseur fonctionne lorsque le compresseur est sous tension.

Tous les 3 mois

Si un problème est détecté pendant l'intervention, reportez-vous à la section Dépannage.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?