GEX8258701-00

Dépannage

Anomalie Conditions Causes Solution

Ne refroidit pas

Ce qui fonctionne :

  • Ventilateur de l'évaporateur

Ce qui ne fonctionne pas :

  • Ventilateur du condenseur

  • Compresseur

Température de l'armoire inférieure à celle réglée dans le thermostat de contrôle

Il ne s'agit pas d'une anomalie de l'unité de refroidissement.

  • Réglez le thermostat sur une valeur plus faible jusqu’à ce que le compresseur et le ventilateur du condenseur démarrent

  • Rétablissez la valeur d'origine

Thermostat électronique inopérant

Remplacez le thermostat de régulation

Ce qui ne fonctionne pas :

  • Tous les composants

Aucune tension ne parvient à l'unité de refroidissement

Il ne s'agit pas d'une anomalie de l'unité de refroidissement  :

  • Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement raccordé aux bornes

  • Vérifiez que les portes et les interrupteurs de l'armoire sont fermés

Ce qui fonctionne :

  • Ventilateur d'évaporateur

  • Ventilateur du condenseur

  • Compresseur

Unité de refroidissement sans réfrigérant

Appelez un technicien spécialisé ou Schneider Electric Technical Support

Compresseur inopérant

Ce qui fonctionne :

  • Compresseur

  • Ventilateur du condenseur

Ce qui ne fonctionne pas :

  • Ventilateur d'évaporateur

Condensateur électrique du ventilateur de l'évaporateur inopérant

Remplacez le condensateur électrique du ventilateur de l'évaporateur

Ventilateur de l'évaporateur inopérant

Remplacez le ventilateur de l'évaporateur

Ce qui fonctionne :

  • Ventilateur d'évaporateur

  • Ventilateur du condenseur

Ce qui ne fonctionne pas :

  • Compresseur

Compresseur inopérant

Appelez un technicien spécialisé ou Schneider Electric Technical Support

Ne refroidit pas suffisamment

Ce qui fonctionne en continu :

  • Ventilateur de l'évaporateur

  • Ventilateur du condenseur

Unité de refroidissement sous-dimensionnée par rapport à la chaleur dissipée dans l’armoire

Remplacez l'unité de refroidissement par une unité plus puissante

Entrées et sorties d’air obstruées ou bloquées

Vérifiez que les entrées et les sorties d'air ne sont pas encrassées ou obstruées

Ce qui fonctionne en continu :

  • Ventilateur de l'évaporateur

Ce qui fonctionne par intermittence :

  • Ventilateur du condenseur

  • Compresseur

Pas assez de réfrigérant dans l'unité de refroidissement

Appelez un technicien spécialisé ou Schneider Electric Technical Support

Ce qui fonctionne en continu :

  • Ventilateur d'évaporateur

  • Ventilateur du condenseur

Ce qui fonctionne par intermittence :

  • Compresseur

Compresseur de protection thermique interne activé :

  • Température ambiante supérieure à la limite maximum d’exploitation

  • Condenseur sale ou obstrué

  • Abaissez la température de l'environnement en ventilant la zone de l'armoire

  • Nettoyez le condenseur avec de l'air comprimé

Formation excessive de condensation d'eau

Porte de l’armoire ouverte

Trop d'air ambiant dans l’armoire

Il ne s'agit pas d'une anomalie de l'unité de refroidissement. Fermez la porte de l'armoire ou désactivez l'unité de refroidissement.

Porte de l’armoire fermée

Armoire avec indice de protection inférieur à IP54

Il ne s'agit pas d'une anomalie de l'unité de refroidissement. Scellez les orifices de l’armoire, notamment les ouvertures d’accès aux câbles

Raccordement entre armoire et unité de refroidissement mal scellé

Vérifiez les joints et réparez si nécessaire

La température de consigne du thermostat est très basse

Augmentez la température de consigne sur le thermostat

Le condenseur ne fonctionne pas ou est bloqué

Purgez le condenseur et vérifiez que la tubulure n’est pas obstruée

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?