DOCA0218FR-00

Courbes de déclenchement

Protection long retard et instantanée (MicroLogic  2.0A/E)

Protection long retard, court retard et instantanée (MicroLogic  5.0A/E, 6.0 A/E et 7.0 A)

Protection contre les défauts à la terre (MicroLogic  6.0A/E)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?