DOCA0218FR-00

Paramètres du MicroLogic A

Paramètres de communication

Lorsque le module de communication BCM ULP est installé, les paramètres de communication doivent être définis.

Les paramètres de communication ont des valeurs par défaut qui peuvent ou doivent être modifiées en fonction des besoins de l'installation ou des utilisateurs.

Le tableau suivant répertorie les paramètres de communication et indique leurs valeurs possibles.

Paramètre

Définition

Format (X=chiffre)

Valeur par défaut (unités)

Ecran de valeur par défaut

Valeurs possibles

Adresse Modbus Adresse Modbus unique du déclencheur MicroLogic A sur le réseau Modbus auquel il est connecté. XX 47 1 à 47
Vitesse en bauds Nombre de kbits/s (kbauds) échangés sur le réseau Modbus. Il doit être défini sur la même valeur pour tous les équipements du réseau. XX.X 19,2 (kb) 9,6/19,2
Parité Utilisé pour le contrôle des erreurs en fonction du nombre de bits dans le groupe de données transmis. E ou n E

E (paire)

n (aucune)

Langue Langue de travail des écrans En ou Fr En

En (anglais)

Fr (français)

Pour plus d'informations sur l'installation et la configuration du module de communication BCM ULP, consultez la notice suivante sur le site Web de Schneider Electric : 5100512864A

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.