Vérification et remplacement de la pile interne
Vérification de la pile interne des MicroLogic A
Enfoncez le bouton sur le déclencheur pour vérifier
les voyants de signalisation de cause de déclenchement et la
pile. Les informations sur la pile sont affichées si le déclencheur
est équipé d'une alimentation externe ou si le disjoncteur
est sous tension.
Vérification de la pile interne des MicroLogic E
Enfoncez le bouton sur le déclencheur pour vérifier
les voyants de signalisation de cause de déclenchement et la
pile. Les informations sur la pile sont affichées si le déclencheur
est équipé d'une alimentation externe ou si le disjoncteur
est sous tension.
Le niveau de charge de la pile est affiché sous forme de pourcentage (100 %, 80 %, 60 %, 40 %, 20 % ou 0 %).
Pile interne
Si la pile MicroLogic A/E doit être remplacée, commandez un ensemble pile-couvercle neuf en utilisant la référence du catalogue Schneider Electric 33593.
-
Pile au lithium
-
1/2 AA, 3,6 V, 900 mA/h
-
Température ambiante : -55 °C à 130 °C (-67 °F à 266 °F)
Remplacement de la pile interne
DANGER |
|---|
|
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU
D'ARC ÉLECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Procédez comme suit pour remplacer la pile interne :
-
Retirez le capot avant du disjoncteur comme indiqué dans la notice d'installation de l'appareil.
-
Retirez le cache du logement de pile avec la pile : introduisez la pointe d'un tournevis fin dans l'encoche et tournez pour extraire du déclencheur la pile et son cache.
-
Réinstallez le capot avant du disjoncteur comme indiqué dans la notice d'installation de l'appareil.
DANGERRISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE- Replacez le capot avant du disjoncteur avant de mettre le disjoncteur sous tension pour empêcher tout accès aux bornes sous tension.
- Ne pincez pas les fils lorsque vous réinstallez le capot avant.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.