DOCA0218ES-00

Procedimiento de ajuste

  1. Abra la cubierta de protección.
  2. Realice los ajustes necesarios mediante los reguladores. El valor de ajuste se muestra automáticamente en la pantalla en forma de valor absoluto con las unidades correspondientes:
    • Corriente en amperios (A y kA).

    • Temporizaciones en segundos.

    Si no se muestra ninguna información, consulte Pantalla de la unidad MicroLogic.

  3. Si no se realiza ninguna otra acción, la pantalla volverá al menú principal para las mediciones de corriente transcurridos unos segundos.
  4. Cierre la cubierta de protección y, si es necesario, instale un precinto para proteger los ajustes.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?