DOCA0188ES-03

Software EcoStruxure Power Commission

Descripción general

El software EcoStruxure Power Commission detecta automáticamente los dispositivos inteligentes y permite añadir dispositivos para facilitar la configuración. Podrá generar informes completos como parte de las pruebas de aceptación de la fábrica y el centro, con lo que se ahorrará una gran cantidad de trabajo manual. Asimismo, cuando los paneles están en funcionamiento, cualquier cambio que se realice en los ajustes podrá identificarse con facilidad con un marcador amarillo. Esto indica la diferencia entre los valores del proyecto y del aparato. De este modo, garantiza la coherencia del sistema durante las fases de funcionamiento y mantenimiento.

El software EcoStruxure Power Commission permite la configuración de interruptores automáticos ComPacT NSX con los siguientes módulos y accesorios:

  • Unidades de control MicroLogic

  • Módulos de interfaz de comunicación:

    • Módulo BSCM Modbus SL/ULP

    • Interfaz de comunicación IFM

    • Interfaz de comunicación IFE

  • Módulos ULP:

    • Módulo IO

    • Pantalla FDM121

El software EcoStruxure Power Commission permite la configuración de las siguientes pasarelas y dispositivos inalámbricos:

  • EcoStruxure Panel Server

  • Pasarela PowerTag

    Link
  • Módulo PowerTag

    Energy
  • Equipo auxiliar de señalización inalámbrica

Haga clic aquí para descargar la versión más reciente del software EcoStruxure Power Commission.

Características principales

El software EcoStruxure Power Commission realiza las siguientes acciones para los dispositivos y módulos compatibles:

  • Crear proyectos mediante la detección de dispositivos

  • Guardar el proyecto en la nube de EcoStruxure Power Commission como referencia

  • Cargar configuraciones en dispositivos y descargar configuraciones de dispositivos

  • Comparar configuraciones entre el proyecto y el dispositivo

  • Realizar acciones de control de un modo seguro

  • Generar e imprimir un informe de configuración del dispositivo

  • Realizar una prueba de cableado de comunicación de todo el proyecto y generar e imprimir informes de las pruebas

  • Observar la arquitectura de comunicaciones existente entre los diferentes dispositivos en una representación gráfica

  • Ver las mediciones, los registros y la información de mantenimiento

  • Ver el estado de dispositivo y el módulo IO

  • Ver los detalles de las alarmas

  • Comprobar el estado de compatibilidad del firmware del sistema

  • Actualizar el firmware del dispositivo a la versión más reciente

  • Ejecutar el forzado del disparo y la prueba de la curva de disparo automático

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?