DOCA0188ES-03

Protección de largo retardo

Presentación

La protección de largo retardo en las unidades de control MicroLogic 6 E-M protege todos los tipos de aplicaciones del motor contra las corrientes de sobrecarga.

Principio de funcionamiento

La protección de largo retardo es I2t IDMT (Inverse Definite Minimum Time, tiempo mínimo definido inverso):

  • Integra la función de imagen térmica de motor.

  • Se puede configurar como umbral de disparo Ir y como la clase de disparo Class.

Curva de disparo:

Los parámetros de protección de largo retardo son:

  • A: Rango de ajuste de unidad de control In

  • B: Disparo de la protección de largo retardo Ir

  • C: Clase de disparo de protección de largo retardo Cl (según la norma IEC/EN 60947-4-1)

NOTA: La función de protección de disparo avanzado del módulo SDTAM permite controlar la apertura del contactor.

Ajuste de la protección de largo retardo

Ajuste el disparo Ir:

  • Con el dial de la unidad de control MicroLogic Ir para preajustar el valor y el teclado para ajustarlo correctamente

  • Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)

  • Mediante el envío de un comando de ajuste a través de la red de comunicación (protegido con contraseña)

Ajuste la clase de disparo Cl:

  • Con el teclado de la unidad de control MicroLogic

  • Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)

  • Mediante el envío de un comando de ajuste a través de la red de comunicación (protegido con contraseña)

Valor de ajuste de disparo Ir

El valor de ajuste de disparo Ir predeterminado es de In (valor máximo del regulador).

El rango de disparo de la protección contra sobrecarga o térmica es de 1,05 a 1,20 × Ir conforme a la norma IEC/EN 60947-2.

El preajuste del umbral de disparo Ir se efectúa mediante el regulador.

Intensidad nominal In

Valores de preajuste de Ir (A) en función de la intensidad nominal In de la unidad de control y de la posición del regulador

25 A

12

14

16

18

20

22

23

24

25

50 A

25

30

32

36

40

42

46

47

50

80 A

35

42

47

52

57

60

63

72

80

150 A

70

80

90

100

110

120

133

140

150

220 A

100

120

140

155

170

185

200

210

220

320 A

160

180

200

220

240

260

280

300

320

500 A

250

280

320

360

380

400

440

470

500

El rango de precisión es de +5 %/+20 %.

Utilice el teclado para efectuar el ajuste fino del valor, en incrementos de 1 A:

  • El valor máximo del rango de ajuste es el valor de preajuste mostrado por el regulador.

  • El mínimo del rango de ajuste es el valor mínimo de preajuste.

Ejemplo:

El dial preajusta en 470 A una unidad de control MicroLogic 6 E-M con un valor de In = 500 A. El rango de ajuste fine del teclado es de 250-470 A.

Valor de ajuste de clase de disparo

La clase se establece mediante el teclado, utilizando cualquiera de los cuatro valores definidos: 5, 10, 20 y 30.

La clase de disparo corresponde al valor del retardo de tiempo del disparo para una corriente de 7,2 × Ir según la norma IEC/EN 60947-4-1.

El valor de ajuste de fábrica de la clase es 5 (valor mínimo).

En la tabla siguiente se muestra el valor de la temporización de disparo en función de la corriente presente en la carga para las cuatro clases de disparo.

Corriente presente en la carga

Clase de disparo Cl

5

10

20

30

Temporización de disparo tr (s)

1,5 x Ir

120

240

400

720

6 x Ir

6,5

13,5

26

38

7,2 x Ir

5

10

20

30

Imagen térmica de motor

El modelo representativo del calentamiento y del enfriamiento de un receptor motor es idéntico al instalado para los conductores. Se construye según el algoritmo de cálculo de la media térmica, pero este modelo tiene en cuenta las pérdidas de cobre y las pérdidas de hierro.

En la figura siguiente se representan las curvas de límite de los componentes de hierro y cobre calculadas por la unidad de control MicroLogic 6 E-M (para la clase 20):

A Curva de temperatura límite para el cobre

B Curva de temperatura límite para el hierro

C Curva (envolvente baja) de disparo

Memoria térmica

Las unidades de control MicroLogic6 E-M incorporan una memoria térmica que garantiza la refrigeración de los conductores incluso después del disparo: la refrigeración dura 20 minutos antes o después del disparo.

Ventilador de enfriamiento

De forma predeterminada, el cálculo de la imagen térmica del motor se realiza considerando que el motor está autoventilado (ventilador montado en extremo de árbol).

Si el motor está motoventilado (ventilación forzada), el cálculo de la imagen térmica tiene en cuenta unas constantes de tiempo más cortas para el cálculo del enfriamiento.

Los parámetros de ventilación de refrigeración (posición Auto o Moto) se establecen en el teclado de la unidad de control MicroLogic o mediante el software EcoStruxure Power Commission.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?