DOCA0188ES-03

Historial e informaciones con fecha y hora

Historial

Las unidades de control MicroLogic generan los siguientes tipos de historial:

  • Historial de las alarmas asociadas con las medidas (se registran las 10 últimas alarmas)

  • Historial de los disparos (se registran los 18 últimos disparos)

  • Historial de las operaciones de mantenimiento (se registran las 10 últimas operaciones)

  • Historial de los ajustes de protección diferencial (ajustes actuales y anteriores registrados).

  • Historial de las pruebas de protección diferencial. Las pruebas con disparo y sin disparo se registran en el mismo historial (se registran las 10 últimas operaciones).

Disponibilidad

Puede consultar el historial:

  • Con el software EcoStruxure Power Commission

  • En un controlador remoto a través de la red de comunicación

Información con fecha y hora

La información con fecha y hora muestra las fechas de información importante, como ajustes de protección anteriores y valores máximos y mínimos de corriente, tensión y frecuencia de red.

El cuadro de la información con fecha y hora describe:

  • Las configuraciones de protección anteriores y las fechas correspondientes

  • Los valores mínimos y máximos de las medidas de la tensión y las fechas correspondientes

  • Los valores máximos de las medidas de corriente y las fechas correspondientes

  • Las frecuencias de red mínimas y máximas y las fechas correspondientes

También está disponible la hora de reinicio de los valores mínimos y máximos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?