ComPacT NSX100-630 - Curvas de limitación
Presentación
La capacidad de limitación de un interruptor automático es su aptitud para dejar pasar una corriente, durante un cortocircuito, inferior a la corriente de cortocircuito previsible.
La excepcional capacidad de limitación de la gama ComPacT NSX se debe a la técnica de doble corte rotativo (repulsión natural muy rápida de los contactos y aparición de dos tensiones de arco en serie con un frente de onda muy elevado).
Ics = 100 % Icu
La excepcional capacidad de limitación de la gama ComPacT NSX reduce en gran medida las fuerzas que generan los fallos en los dispositivos.
El resultado es un mayor rendimiento de corte.
En concreto, la capacidad de corte de servicio Ics es igual al 100 % de Icu.
El valor de Icu, definido por la norma IEC/EN 60947-2, se garantiza mediante pruebas consistentes en los pasos siguientes:
-
Interrumpir tres veces consecutivas una corriente de defecto igual al 100 % de Icu
-
Verificar que el dispositivo sigue funcionando con normalidad, es decir:
-
Conduce la corriente nominal sin un incremento anormal de la temperatura.
-
Las funciones de protección funcionan dentro de los límites especificados por la norma.
-
La aptitud de seccionamiento no se ve afectada.
-
Vida útil de servicio más larga para las instalaciones eléctricas
Los interruptores automáticos de limitación de corriente reducen en gran medida los efectos negativos de los cortocircuitos en las instalaciones.
-
Efectos térmicos:
Menor incremento de la temperatura en los conductores y, por lo tanto, una vida útil de servicio más larga para los cables.
-
Efectos mecánicos:
Reducción de las fuerzas electrodinámicas y, por lo tanto, menor riesgo de contactos eléctricos o deformación o rotura de las barras.
-
Efectos electromagnéticos:
Reducción de las interferencias por la cercanía de los dispositivos de medición, ubicados junto a circuitos eléctricos.
Ahorro gracias a la conexión en cascada
La conexión en cascada es una técnica derivada directamente de la limitación de corriente. Se puede instalar un interruptor automático con capacidades de corte inferiores a la corriente de cortocircuito previsible aguas abajo de un interruptor automático de limitación. La capacidad de corte se ve reforzada por la capacidad de limitación del dispositivo aguas arriba. Por lo tanto, se pueden alcanzar ahorros considerables aguas abajo en equipos y carcasas.
Curvas de limitación de corriente y energía
La capacidad de limitación de un interruptor automático se expresa mediante dos curvas que dependen de la corriente de cortocircuito previsible (la corriente que fluiría si no se hubiera instalado ningún dispositivo de protección):
-
La corriente máxima real (corriente limitada)
-
El esfuerzo térmico (A²s), es decir, la energía disipada por el cortocircuito en una condición con una resistencia de 1 Ω.
Ejemplo:
¿Cuál es el valor real de un cortocircuito previsible de 150 kA rms (es decir, 330 kA como máximo) limitado por un NSX250L aguas arriba?
Esfuerzos máximos permitidos para los cables
En la tabla siguiente se indican los esfuerzos térmicos máximos permitidos para los cables en función de su aislamiento, su conductor (Cu o Al), o su sección transversal (CSA). Los valores de CSA se indican en mm² y los esfuerzos térmicos en A²s.
|
CSA |
Conductor |
1,5 mm² |
2,5 mm² |
4 mm² |
6 mm² |
10 mm² |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PVC |
Cu |
2,97 × 104 |
8,26 × 104 |
2,12 × 105 |
4,76 × 105 |
1,32 × 106 |
|
Al |
– |
– |
– |
– |
5,41 × 105 |
|
|
PRC |
Cu |
4,1 × 104 |
1,39 × 105 |
2,92 × 105 |
6,56 ×·105 |
1,82 × 106 |
|
Al |
– |
– |
– |
– |
7,52 × 105 |
|
CSA |
Conductor |
16 mm² |
25 mm² |
35 mm² |
50 mm² |
|---|---|---|---|---|---|
|
PVC |
Cu |
3,4 × 106 |
8,26 × 106 |
1,62 × 107 |
3,31 × 107 |
|
Al |
1,39 × 106 |
3,38 × 106 |
6,64 × 106 |
1,35 × 107 |
|
|
PRC |
Cu |
4,69 × 106 |
1,39 × 107 |
2,23 × 107 |
4,56 × 107 |
|
Al |
1,93 × 106 |
4,7 × 106 |
9,23 × 106 |
1,88 × 107 |
Ejemplo:
¿Un cable de Cu/PVC con una CSA de 10 mm² está bien protegido con un NSX160F? En la tabla siguiente, se indica que el esfuerzo permitido es 1,32 × 106 A2s.
Todas las corrientes de cortocircuito en el momento en que se instala un NSX160F (Icu = 35 kA) se limitan con un esfuerzo térmico inferior a 6 x 105 A2s.
La protección de los cables queda garantizada, por lo tanto, hasta el límite de la capacidad de corte del interruptor automático.