DOCA0188ES-03

medición energética

Contadores

El rango de precisión es para:

  • Rango de corriente: 0,1-1,2 In

  • Rango de tensión: 70-850 V

  • Rango de cos ϕ: de -1 a -0,5 y de 0,5 a 1

Medición

Unidad

Rango de medición

Precisión

Intervalo de precisión

Mediciones de energía activa: Ep, EpIn suministrado y EpOut consumido

kWh y, a continuación, MWh

De 1 kWh a >1000 TWh

+/-2 %

De 1 kWh a 1000 TWh

Mediciones de energía reactiva: Eq, EqIn suministrado y EqOut consumido

kVARh y, a continuación, MVARh

De 1 kVARh a >1000 TVARh

+/-2 %

De 1 kVARh a 1000 TVARh

Medida de la energía aparente Es

kVAh y después MVAh

De 1 kVAh a >1000 TVAh

+/-2 %

De 1 kVAh a 1000 TVAh

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?