DOCA0188ES-03

Protección de defecto a tierra

Presentación

La protección de defecto a tierra en las unidades de control MicroLogic 6 E-M protege todos los tipos de aplicaciones de motor contra corrientes de defecto a tierra en el sistema TN-S . Para obtener más información, consulte DOCA0187•• ComPacT NSX - Interruptores automáticos e interruptores en carga 100–630 A - Guía de usuario.

Principio de funcionamiento

La protección de defecto a tierra es de tiempo definido. Se puede configurar como disparo Ig y como temporización de disparo tg.

Curva de disparo:

Los parámetros de protección de defecto a tierra son:

  • A: In Rango de ajuste de la unidad de control

  • G: Ig Disparo de la protección de defecto a tierra

  • H: tg Temporización de protección contra defecto a tierra

Ajuste de la protección de defecto a tierra

Ajuste el disparo Ig:

  • Con el dial Ig de la unidad de control MicroLogic para preajustar el valor y el teclado para ajustarlo con precisión

  • Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)

  • Mediante el envío de un comando de ajuste a través de la red de comunicación (protegido con contraseña)

Ajuste el retraso de tiempo tg:

  • Con el teclado de la unidad de control MicroLogic

  • Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)

  • Mediante el envío de un comando de ajuste a través de la red de comunicación (protegido con contraseña)

Valores de ajuste del disparo Ig

El valor de ajuste de disparo Ig se expresa en múltiplos de In.

El valor de ajuste por defecto del umbral de disparo Ig es igual al valor mínimo en el regulador, es decir:

  • 0,60 In para las unidades de control de intensidad nominal 25 A

  • 0,30 In para las unidades de control de intensidad nominal 50 A

  • 0,20 In para las unidades de control de intensidad nominal >50 A

La protección de defecto a tierra se puede desactivar poniendo el regulador Ig en la posición OFF.

La protección de defecto a tierra se puede volver a activar incluso si el regulador Ig se encuentra en la posición OFF:

  • mediante el ajuste fino con el teclado

  • Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)

  • Mediante el envío de un comando de ajuste a través de la red de comunicación (protegido con contraseña)

En las tres tablas siguientes se indican los valores de ajuste (preajuste mediante regulador) y los rangos de ajuste (ajuste con el teclado):

  • Para las unidades de control de intensidad nominal 25 A

  • Para las unidades de control de intensidad nominal 50 A

  • Para unidades de control de intensidad nominal >50 A

En el teclado, el incremento es de 0,05 × In.

Intensidad nominal 25 A

Tipo de ajuste

Valor o rango de ajuste (× In)

Preajuste mediante regulador

0,60

0,60

0,60

0,60

0,70

0,80

0,90

1

OFF

Rango de ajuste con el teclado

0,60

0,60

0,60

0,60

De 0,6 a 0,7

De 0,6 a 0,8

De 0,6 a 0,9

De 0,6 a 1

De 0,6 a 1 + OFF

Intensidad nominal 50 A

Tipo de ajuste

Valor o rango de ajuste (× In)

Preajuste mediante regulador

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1

OFF

Rango de ajuste con el teclado

0,30

De 0,3 a 0,4

De 0,3 a 0,5

De 0,3 a 0,6

De 0,3 a 0,7

De 0,3 a 0,8

De 0,3 a 0,9

De 0,3 a 1

De 0,3 a 1 + OFF

Intensidad nominal >50 A

Tipo de ajuste

Valor o rango de ajuste (× In)

Preajuste mediante regulador

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

1

OFF

Rango de ajuste con el teclado

0,20

De 0,2 a 0,3

De 0,2 a 0,4

De 0,2 a 0,5

De 0,2 a 0,6

De 0,2 a 0,7

De 0,2 a 0,8

De 0,2 a 1

De 0,2 a 1 + OFF

El rango de precisión es de +/-10 %.

Valores de ajuste de temporización tg

El valor de ajuste de la temporización tg se expresa en segundos. Los tiempos de retención y de corte se expresan en milisegundos.

El ajuste predeterminado de temporización tg es de 0 s.

La siguiente tabla muestra los valores de ajuste de tg en segundos (s) y los tiempos de retención y corte asociados en milisegundos (ms):

Función

Valor

tg (s)

0

0,1

0,2

0,3

0,4

Tiempo de retención (ms)

20

80

140

230

350

Tiempo máximo de corte (ms)

80

140

200

320

500

Prueba de la protección de defecto a tierra

Se puede probar la protección de defecto a tierra para comprobar la función de disparo electrónico de la unidad de control. Utilice el teclado de la unidad de control MicroLogic 6 para realizar esta prueba.

La prueba de protección de defecto a tierra puede realizarse con el candado bloqueado o desbloqueado .

Siga estos pasos para probar y restablecer la protección de defecto a tierra en las unidades de control MicroLogic 6.

Paso

Acción

Visualización

1

Suministre una fuente de alimentación a la unidad de control para que la pantalla muestre el resultado de la prueba tras haberse disparado el interruptor automático.

2

Seleccione el modo de lectura de medida instantánea (la pantalla muestra la fase más cargada; en este ejemplo, la fase 2).

3

Seleccione la pantalla de medida de corriente de defecto a tierra (el valor es un porcentaje del ajuste Ig).

4

Acceda a la función de prueba de la protección de defecto a tierra pulsando OK.

Aparece el pictograma tESt y parpadea el pictograma OK.

5

Solicite la prueba de la protección de defecto a tierra pulsando OK.

El interruptor automático se dispara. Aparece la pantalla de disparo de la protección de defecto a tierra.

6

Confirme la pantalla de disparo de defecto a tierra pulsando OK.

El pictograma ¿Restablecer? OK parpadea.

7

Confirme pulsando de nuevo OK.

La confirmación OK se muestra durante 2 s.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?