DOCA0188ES-03

Pantallas de medición

Modo

Descripción de la pantalla

Unidad

Flechas

Lectura en valor eficaz instantáneo:

  • 3 corrientes de fase I1/A, I2/B y I3/C

A

La flecha hacia abajo indica el conductor (fase, neutro o tierra) correspondiente al valor mostrado.

  • Corriente de defecto a tierra (MicroLogic 6)

% Ig

  • Corriente diferencial (MicroLogic 7)

A

  • Corriente del neutro IN (tetrapolar o tripolar con opción ENCT)

A

Lectura en valor eficaz instantáneo:

  • Tensiones fase a fase V12, V23 y V31

  • Tensiones fase a neutro V1N, V2N y V3N (tetrapolar o tripolar con opción ENVT)

V

Las flechas hacia abajo indican los conductores (fases o neutro) correspondientes al valor mostrado.

Lectura de la potencia activa total Ptot

kW

Las flechas hacia abajo apuntan a los 3 conductores de fases.

Lectura de la potencia aparente total Stot

kVA

Lectura de la potencia reactiva total Qtot

kVAR

Lectura y reajuste del contador de energía activa Ep

kWh, MWh

Lectura y reajuste del contador de energía aparente Es

kVAh, MVAh

Lectura y reajuste del contador de energía reactiva Eq

kVArh, MVArh

Lectura de la rotación de las fases

Lectura y puesta a cero:

  • Del máximo MAX Ii de las 3 corrientes de fase

A

La flecha hacia abajo indica el conductor (fase, neutro o tierra) en el que se ha medido el máximo.

  • Corriente máxima de defecto a tierra (MicroLogic 6)

% Ig

  • Diferencial máximo de corriente (MicroLogic 7)

A

  • Del máximo MAX IN de la corriente del neutro (tetrapolar o tripolar con opción ENCT)

A

Lectura y puesta a cero:

  • Del máximo MAX Vij de las 3 tensiones fase/fase

  • Del máximo MAX ViN de las 3 tensiones fase/neutro (tetrapolar o tripolar con opción ENVT)

V

Las flechas hacia abajo apuntan a las fases entre las cuales se ha medido el máximo MAX U o V.

Lectura y puesta a cero del máximo MAX P de la potencia activa

kW

Las flechas hacia abajo apuntan a los 3 conductores de fases.

Lectura y puesta a cero del máximo MAX S de la potencia aparente

kVA

Lectura y puesta a cero del máximo MAX Q de la potencia reactiva

kVAR

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?