DOCA0188ES-03

Protección de carga baja del motor

Presentación

La protección de carga baja del motor es un complemento de protección para la detección del funcionamiento en vacío del motor.

Ejemplos de funcionamiento en vacío: bomba que trabaja en seco, rotura de una correa de arrastre, rotura de motorreductor.

Descripción

La protección de carga baja del motor compara el valor del mínimo de las corrientes de fase I MIN con el valor de ajuste del disparo Iund de la protección. Si el valor de corriente I MIN desciende por debajo del disparo Iund, se activa el retardo de tiempo tund de la protección.

Por defecto, la protección contra sobrecarga no está activada.

Después del ajuste de las funciones, la protección contra subcarga está activada durante el régimen de arranque y en régimen permanente.

Principio de funcionamiento

En las figuras siguientes se indican las posibilidades de funcionamiento:

1 Corriente del motor

2 Supervisión mediante la protección contra subcarga

Blanco: no activo; verde: activo

  • Diagrama Ι: el valor mínimo de la corriente de fase I MIN no supera el disparo lund de la protección antes del final del retardo de tiempo tund (por ejemplo, una bomba en funcionamiento sin carga). La protección de carga baja del motor se dispara:

    • A: protección activada (cambio a régimen permanente).

    • B: activación del retardo de tiempo de la protección en cuanto se supera el umbral de disparo.

    • C: protección disparada al final del retardo de tiempo.

  • Diagrama Ι: el valor mínimo de la corriente de fase I MIN retrocede y permanece por encima del disparo antes del final del retardo de tiempo tund (por ejemplo, una bomba que funciona temporalmente en seco). La protección de carga baja del motor no se dispara:

    • B: activación del retardo de tiempo de la protección en cuanto se supera el umbral de disparo.

    • D: protección deshabilitada.

NOTA: La función de protección de disparo avanzado del módulo SDTAM permite controlar la apertura del contactor.

Ajuste de las protecciones

El acceso a los ajustes de disparo Iund y de temporización tund sólo puede realizarse:

  • Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)

  • Mediante el envío de un comando de ajuste a través de la red de comunicación (protegido con contraseña)

Valor de ajuste del disparo Iund

El valor de ajuste del disparo Iund se expresa en múltiplos de Ir.

El rango de ajuste del disparo es de 0,3-0,9 × Ir. El incremento es de 0,01 x Ir. El ajuste predeterminado es OFF: protección no activada.

El rango de precisión es de +/–10 %.

Valor de ajuste de la temporización tund

El valor de ajuste de la temporización tund se expresa en segundos.

El rango de ajuste del retardo de disparo es de 1 a 200 s. El incremento es de 1 s. El valor de ajuste predeterminado del retardo de tiempo es de 10 s.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?