Supervisión del cos ϕ y el factor de potencia por alarma
Gestión del cos ϕ y el factor de potencia FP
La supervisión de los indicadores de factor de potencia FP y cos ϕ depende de la convención de signo seleccionada para el factor de potencia FP: Convención IEC o IEEE.
Seleccione la convención de signo para el indicador de FP:
-
Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)
-
Mediante el envío de un comando de ajuste a través de la red de comunicación (protegido con contraseña)
La convención IEEE es el ajuste de fábrica.
Máximo y mínimo de los indicadores
-
El valor máximo del indicador de FP MAX o (cos ϕ MAX) se obtiene para el valor positivo mínimo del indicador de FP (o cos ϕ).
-
El valor mínimo del indicador de FP MIN o (cos ϕ MIN) se obtiene para el valor negativo máximo del indicador de FP (o cos ϕ).
Distribución eléctrica supervisada de acuerdo con la convención IEEE
En el ejemplo siguiente se describe la supervisión de la calidad de la energía mediante el indicador de cos ϕ.
La siguiente tabla muestra el historial de los valores de cos ϕ de la carga de un taller aguas abajo de un interruptor automático ComPacT NSX de acuerdo con la convención IEEE:
|
Tiempo |
Evolución de carga |
Convención IEEE |
||
|---|---|---|---|---|
|
cos ϕ |
cos ϕ MIN |
cos ϕ MAX |
||
|
t1 = 8 h 00 min |
Puesta en marcha de la fuerza motriz |
–0,4 |
–0,4 |
–0,4 |
|
t2 = 8 h 01 min |
Puesta en marcha de un sistema de compensación |
–0,9 |
–0,4 |
–0,9 |
|
t3 = 9 h 20 min |
Parada de la fuerza motriz |
+0,3 |
–0,4 |
+0,3 |
|
t4 = 9 h 21 min |
Parada del sistema de compensación |
–0,95 |
–0,4 |
+0,3 |
Interpretación de los valores de cos ϕ MIN/MAX y cos ϕ de acuerdo con la convención IEEE
Los valores de cos ϕ MIN y cos ϕ MAX corresponden al rango de variación del cos ϕ para la carga. De esta manera, el usuario puede conocer el rendimiento económico de su instalación e instalar, si es necesario, dispositivos de compensación. Se puede acceder a los valores de cos ϕ MIN y cos ϕ MAX desde la pantalla FDM121.
Los valores del cos ϕ de la carga indican en tiempo real las posibles acciones de corrección:
-
El valor absoluto de un cos ϕ negativo demasiado bajo (= -0,4) indica que deben instalarse condensadores para aumentar el valor del cos ϕ del equipo.
-
El valor de un cos ϕ positivo demasiado bajo (= +0,3) indica que deben desinstalarse los condensadores para aumentar el valor del cos ϕ del equipo.
Las dos alarmas del cos ϕ, según la convención IEEE integrada en la unidad de control MicroLogic, se utilizan para supervisar las dos situaciones críticas automáticamente.
Distribución eléctrica supervisada de acuerdo con la convención IEC
La siguiente tabla muestra el historial de los valores de cos ϕ de la carga de un taller aguas abajo de un interruptor automático ComPacT NSX de acuerdo con la convención IEC:
|
Tiempo |
Evolución de carga |
Convención IEC |
||
|---|---|---|---|---|
|
cos ϕ |
cos ϕ MIN |
cos ϕ MAX |
||
|
t1 = 8 h 00 min |
Puesta en marcha de la fuerza motriz |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|
t2 = 8 h 01 min |
Puesta en marcha de un sistema de compensación |
0,9 |
0,9 |
0,4 |
|
t3 = 9 h 20 min |
Parada de la fuerza motriz |
+0,3 |
0,9 |
+0,3 |
|
t4 = 9 h 21 min |
Parada del sistema de compensación |
0,95 |
0,95 |
+0,3 |
Interpretación de los valores del cos ϕ MAX y el cos ϕ de acuerdo con la convención IEC
El valor MAX del cos ϕ corresponde al valor mínimo del cos ϕ de la carga, ya sea capacitivo o inductivo. De esta manera, el usuario puede conocer el rendimiento económico de su instalación.
No utilice únicamente el valor de cos ϕ para decidir si debe instalar inductancias o condensadores para aumentar su valor.
Si se produce una situación crítica, la alarma del cos ϕ envía una alerta de acuerdo con la convención IEC integrada en la unidad de control MicroLogic. Utilice esta alarma, asociada con una alarma que define el tipo de carga o el cuadrante de funcionamiento, para supervisar automáticamente las dos situaciones críticas.
Ajuste de las alarmas de cos ϕ según la convención IEEE
Supervise el indicador de cos ϕ para gestionar la potencia:
-
Al poner en servicio la fuerza motriz, un valor demasiado elevado del cos ϕ (inductivo) (por ejemplo, superior a -0,6) provoca penalizaciones. El valor de compensación capacitiva determina el valor de la potencia reactiva Qfund.
-
Al parar la fuerza motriz, un valor demasiado bajo del cos ϕ (capacitivo) (por ejemplo, inferior a +0,6) provoca penalizaciones. Desconecte el elemento de compensación capacitiva.
Dos alarmas supervisan los indicadores:
-
La alarma 124 (supervisión del cos ϕ inductivo) en una condición de valor excesivo para el funcionamiento en el cuadrante 1 (energía reactiva inductiva consumida)
-
La alarma 121 (supervisión del cos ϕ capacitivo) en una condición de valor insuficiente para el funcionamiento en el cuadrante 4 (energía reactiva capacitiva consumida)
Establezca los parámetros para supervisar el cos ϕ (alarmas 121 y 124) de acuerdo con la convención IEEE con el software EcoStruxure Power Commission.
Ajuste de las salidas SDx
Las dos alarmas definidas pueden asociarse cada una con una salida de módulo SDx:
-
Con la salida Out1, la alarma de código 124 (supervisión del cos ϕ inductivo)
-
Con la salida Out2, la alarma de código 121 (supervisión del cos ϕ capacitivo)
Confirmación de la pantalla Out1
La confirmación de la pantalla Out1 sólo es posible si la alarma no está activa.
Después de
la puesta en marcha de la compensación capacitiva, la alarma
se desactiva. Pulse la tecla
dos veces (validación
y confirmación) para confirmar la salida Out1.