Descripción de las unidades de control MicroLogic 5 y 6
Parte frontal de la unidad de control
Utilice la pantalla y el teclado de la unidad de control para ajustar sus opciones y comprobar las mediciones del sistema. Consulte los principios de navegación para obtener más información.
Parte frontal de una unidad de control MicroLogic 5.2 E para un interruptor automático tripolar
A Indicadores LED de señalización
B Puerto de prueba
C Reguladores para preajustar las funciones de protección y microinterruptor para bloquear el ajuste de protección
D Pantalla LCD
E Teclado de navegación
Indicadores LED de señalización
Los indicadores LED de señalización muestran el estado de funcionamiento en que se encuentra la unidad de control.
Los LED de señalización tienen distintos significados según el tipo de unidad de control.
|
Tipo de unidad de control MicroLogic |
Descripción |
|---|---|
|
|
|
Puerto de prueba
Las unidades de control MicroLogic presentan un puerto de prueba específico para las acciones de mantenimiento.
Utilice el puerto de prueba para:
-
Conectar una batería de bolsillo para la comprobación local de la unidad de control MicroLogic
-
Conectar la Service Interface para realizar pruebas, configurar la unidad de control MicroLogic, actualizar el firmware de MicroLogic o realizar diagnósticos de instalación con el software EcoStruxure Power Commission
-
Conecte la interfaz de mantenimiento USB:
-
Para diagnóstico de instalación o prueba de arranque con la interfaz de mantenimiento USB independiente
-
Para realizar diagnósticos de prueba e instalación, configurar la unidad de control MicroLogic, actualizar el firmware de MicroLogic con la interfaz de mantenimiento USB conectada a un PC
-
Para obtener más información, consulte DOCA0187•• ComPacT NSX - Interruptores automáticos e interruptores en carga 100–630 A - Guía de usuario.
Reguladores y microinterruptor
La parte frontal de la unidad de control presenta dos reguladores para preajustar las funciones de protección y un microinterruptor para bloquear/desbloquear los ajustes de protección realizados con el teclado. En el caso de las unidades de control de distribución, los reguladores se emplean para ajustar la protección instantánea y de largo retardo.
Pantalla LCD
La pantalla
LCD presenta la información necesaria para el uso de la unidad
de control. La lista de funciones de protección varía en
función del tipo de unidad de control MicroLogic. 
Retroiluminación de la pantalla LCD
Cuando la unidad de control MicroLogic se alimenta con una fuente de alimentación externa de 24 V CC, la pantalla de la unidad de control presenta una retroiluminación blanca que es:
-
De intensidad débil y permanente
-
De intensidad alta durante 1 minuto, después de pulsar una de las teclas del teclado
La retroiluminación de la pantalla:
-
Se desactiva en caso de un aumento de temperatura por encima de los 65 °C (149 °F)
-
Se reactiva cuando la temperatura vuelve a bajar de los 60 °C (140 °F)
Las unidades de control que reciben alimentación de la batería de bolsillo no presentan retroiluminación de la pantalla.
Teclado de navegación
Utilice las 5 teclas del teclado para desplazarse por la pantalla.