Indicadores de medición de la calidad energética
Presentación
La unidad de control MicroLogic proporciona, a través de la red de comunicación, las mediciones y los indicadores de calidad necesarios para la gestión de la energía:
-
Medida de las potencias reactivas
-
Factor de potencia FP
-
cos ϕ
-
Porcentaje de distorsión armónica THD
-
Medida de las potencias de distorsión
Los indicadores de calidad de la energía tienen en cuenta:
-
La gestión de la energía reactiva (medida del cos ϕ) para optimizar el dimensionamiento de la instalación o evitar las penalizaciones tarifarias.
-
La gestión de los armónicos para evitar la degradación y el funcionamiento defectuoso de la instalación.
Utilice estas mediciones y estos indicadores para realizar acciones correctivas que mantengan la calidad de la energía.
THD de intensidad
El THD de intensidad se define mediante la norma IEC/EN 61000-2-2.
El THD de intensidad es un porcentaje del valor rms de corrientes armónicas superiores a 1 en relación con el valor rms de la corriente fundamental (primer orden). La unidad de control MicroLogic calcula el THD de la distorsión de la corriente armónica total hasta el decimoquinto armónico:
El porcentaje de THD en corriente puede ser superior al 100 %.
La distorsión armónica total THD(I) permite evaluar la deformación de la onda de corriente con un solo número. En la tabla siguiente se muestran los valores límite de THD.
|
Valor THD(I) |
Comentarios |
|---|---|
|
THD(I) < 10 % |
Corrientes armónicas débiles: poco riesgo de sufrir fallos de funcionamiento. |
|
10 % < THD(I) < 50 % |
Corrientes armónicas significativas: riesgo de calentamiento, sobredimensionado de las fuentes. |
|
50 % < THD(I) |
Corrientes armónicas muy importantes: riesgo casi seguro de sufrir fallos de funcionamiento, degradación y calentamientos peligrosos a menos que la instalación se haya calculado y dimensionado teniendo en cuenta este tipo de restricciones. |
La deformación de la onda de corriente creada por un dispositivo no lineal con un THD(I) elevado puede provocar deformación en la onda de tensión, en función del nivel de distorsión y la impedancia de la fuente. Esta deformación de la onda de tensión afecta a todos los dispositivos que reciben alimentación de la fuente. Los dispositivos más sensibles del sistema pueden quedar por lo tanto afectados. Puede que los dispositivos con un THD(I) elevado no queden directamente afectados, aunque sí podrían ocasionar fallos de funcionamiento en otros dispositivos más sensibles del sistema.
Porcentaje de distorsión armónica THD en tensión
El THD en tensión se define mediante la norma IEC/EN 61000-2-2.
El THD en tensión es el porcentaje del valor rms de tensiones armónicas superiores a 1 en relación con el valor rms de la tensión fundamental (primer orden). La unidad de control MicroLogic calcula el THD en tensión hasta el decimoquinto armónico:
Este porcentaje puede teóricamente ser superior al 100 %, pero en la práctica raramente supera el 15 %.
La distorsión armónica total THD(V) permite evaluar la deformación de la onda de tensión con un solo número. Los valores límite siguientes son los que suelen evaluar los distribuidores de energía:
|
Valor THD(V) |
Comentarios |
|---|---|
|
THD(V) < 5 % |
Deformación insignificante de la onda de tensión: poco riesgo de sufrir fallos de funcionamiento. |
|
5 % < THD(V) < 8 % |
Deformación significativa de la onda de tensión: riesgo de calentamiento y de sufrir fallos de funcionamiento. |
|
8 % < THD(V) |
Deformación significativa de la onda de tensión: existe un riesgo elevado de sufrir fallos de funcionamiento a menos que la instalación ya se haya calculado y dimensionado teniendo en cuenta este nivel de deformación. |
La deformación de la onda de tensión afecta a todos los dispositivos que reciben alimentación de la fuente.
Potencia de distorsión D
Cuando hay contaminación armónica, el cálculo de
la potencia aparente total implica 3 términos: 
La potencia de distorsión D califica la pérdida de energía debida a la presencia de contaminación armónica.