DOCA0188ES-03

Acerca de este libro

Serie maestra PacT Series

Prepare su instalación para el futuro con la PacT Series de baja y media tensión de Schneider Electric. Basada en la legendaria innovación de Schneider Electric, la PacT Series incluye interruptores automáticos, interruptores, dispositivos de corriente residual y fusibles de primer nivel para todas las aplicaciones estándar y específicas. Disfrute de un sólido rendimiento con PacT Series en los equipos de conmutación preparados para EcoStruxure, de 16 a 6300 A en baja tensión y hasta 40,5 kV en media tensión.

Ámbito del documento

El objetivo de esta guía es proporcionar a los usuarios, los instaladores y el personal de mantenimiento la información técnica necesaria para usar las unidades de control MicroLogic en los interruptores automáticos ComPacT TM NSX.

Campo de aplicación

Esta guía es aplicable a las unidades de control:

  • MicroLogic 5.2 E, y 5.3 E

  • MicroLogic 6.2 E, y 6.3 E

  • MicroLogic 6.2 E-M y 6.3 E-M

  • MicroLogic 7.2 E y 7.3 E con diferencial integrado

  • MicroLogic 7.2 E-AL y 7.3 E-AL con diferencial integrado

Para obtener información sobre las otras unidades de control de la gama MicroLogic y las unidades de control termomagnético en interruptores automáticos ComPacT NSX, consulte DOCA0187•• ComPacT NSX - Interruptores automáticos e interruptores en carga 100–630 A - Guía de usuario.

Información online

La información incluida en esta guía está sujeta a actualizaciones en cualquier momento. Schneider Electric recomienda encarecidamente tener la versión más reciente y actualizada que está disponible en www.se.com/ww/en/download.

Las características técnicas de los dispositivos que se describen en este documento también se encuentran online. Para acceder a la información online, vaya a la página de inicio de Schneider Electric en www.se.com.

Documentos relacionados

Título de la documentación

Número de referencia

Catálogo ComPacT NSX & NSXm

LVPED221001EN

ComPacT NSX - Interruptores automáticos e interruptores en carga 100–630 A - Guía de usuario

ComPacT NSX - Comunicación Modbus

Enerlin'X IO – Módulo de aplicación de entrada/salida para un interruptor automático IEC – Guía del usuario

Enerlin'X IFE – Interfaz Ethernet para un interruptor automático IEC – Guía del usuario

Enerlin'X IFE  - Servidor de panel Ethernet - Guía del usuario

Enerlin’X FDM121  - Módulo de pantalla frontal para un interruptor automático  - Guía del usuario

Sistema ULP (estándar IEC) – Sistema ULP (Universal Logic Plug)  – Guía del usuario

Service Interface - Guía del usuario

ComPacT NSX - MicroLogic 5/6 Trip Unit - Firmware Release Notes

DOCA0153EN

ComPacT NSX - MicroLogic 7 Trip Unit - Firmware Release Notes

DOCA0154EN

MicroLogic Trip Units and Control Units - Firmware History

DOCA0155EN

Para consultar documentos en línea, visite el centro de descargas de Schneider Electric (www.se.com/ww/en/download/).

Información sobre terminología no inclusiva o insensible

Como empresa responsable e inclusiva, Schneider Electric actualiza constantemente sus comunicaciones y productos que contienen terminología no inclusiva o insensible. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, nuestro contenido aún puede contener términos que algunos clientes consideren inapropiados.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?