DOCA0188ES-03

mediciones del valor de la demanda

Valores pico y demanda de corriente

Medición

Unidad

Rango de medición

Precisión

Intervalo de precisión

  • Valores de demanda de corriente de fase (I1, I2, I3) y de neutro (IN) (1)

  • Valores pico de corriente de fase (I1, I2, I3) y de neutro (IN) (1)

A

0-20 In

+/-1,5%

0,2-1,2 In

(1) IN con unidad de control tetrapolar o tripolar con opción ENCT

Valores pico y demanda de potencia

El rango de precisión es para:

  • Rango de corriente: 0,1-1,2 In

  • Rango de tensión: 70-850 V

  • Rango de cos ϕ: de -1 a -0,5 y de 0,5 a 1

Medición

Unidad

Rango de medición

Precisión

Rango de precisión

  • Demand value of the total active power (Ptot)

  • Total active power peak value (Ptot)

kW

0-3000 kW

+/-2 %

3-3000 kW

  • Demand value of the total reactive power (Qtot)

  • Total reactive power peak value (Qtot)

kVAR

0-3000 kVAR

+/-2 %

3-3000 kVAR

  • Demand value of the total apparent power (Stot)

  • Total apparent power peak value (Stot)

kVA

0-3000 kVA

+/-2 %

3-3000 kVA

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?