Principios de navegación
Bloqueo/desbloqueo de ajustes
Los ajustes se bloquean cuando la tapa transparente está cerrada y precintada para impedir el acceso a los reguladores de ajuste y al microinterruptor de bloqueo/desbloqueo.
Un pictograma en la pantalla indica si los ajustes de protección están bloqueados:
Para desbloquear la configuración:
-
Abra la tapa transparente.
-
Pulse el microinterruptor de bloqueo/desbloqueo o accione uno de los reguladores de ajuste.
Para bloquear los ajustes, vuelva a pulsar el microinterruptor de bloqueo/desbloqueo.
Los ajustes también se bloquean automáticamente cinco minutos después de pulsar una tecla en el teclado o girar uno de los reguladores en la unidad de control MicroLogic.
Modos de la unidad de control
La información que se muestra en la pantalla de MicroLogic se basa en su modo.
Los modos disponibles dependen:
-
De si los ajustes están bloqueados
-
De la versión de la unidad de control (tripolar o tetrapolar)
-
Del tipo de unidad de control (MicroLogic 5, 6 o 7)
La combinación de pictogramas define el modo.
Las siguientes tablas muestran los modos posibles:
|
Pictogramas |
|
|---|---|
|
|
|
Lectura y puesta a cero de la demanda máxima |
|
|
Lectura de la función de protección |
|
|
Lectura del estado del neutro (unidad de control MicroLogic tripolar) |
|
|
Lectura del ajuste del módulo BSCM Modbus SL/ULP (solo en unidades de control MicroLogic 5/6) |
|
Pictogramas |
|
|---|---|
|
|
|
Lectura y puesta a cero de la demanda máxima |
|
|
Ajuste de la función de protección |
|
|
Ajuste del estado del neutro (unidad de control MicroLogic tripolar) |
|
|
Ajuste del módulo BSCM Modbus SL/ULP (solo en unidades de control MicroLogic 5/6) |
Selección de modo
Seleccione el modo requerido
pulsando sucesivamente la tecla
:
-
El desplazamiento de los modos es cíclico.
-
Pulse el microinterruptor de bloqueo/desbloqueo para alternar entre el modo de lectura y el modo de ajuste.
Pantalla de espera
La pantalla de espera muestra la corriente instantánea que pasa por la fase más cargada (modo de lectura de medidas instantáneas).
La pantalla de MicroLogic regresa automáticamente a la pantalla de espera:
-
En modo de candado bloqueado, 20 segundos después de la última acción del teclado
-
En modo de candado desbloqueado, 5 minutos después de la última acción del teclado o los reguladores