Protección de la distribución eléctrica
Presentación
Las unidades de control MicroLogic 5, 6 y 7 proporcionan protección contra sobrecorrientes, corrientes de defecto a tierra y corrientes de diferencial en aplicaciones comerciales o industriales.
Las unidades de control MicroLogic 5, 6 y 7 ofrecen características de protección que cumplen los requisitos de la norma IEC/EN 60947-2. Para obtener más información, consulte DOCA0187•• ComPacT NSX - Interruptores automáticos e interruptores en carga 100–630 A - Guía de usuario.
Descripción
Al elegir la unidad de control MicroLogic que se va a utilizar, tenga en cuenta lo siguiente:
-
Las sobrecorrientes (sobrecargas y cortocircuitos)
-
La corriente de defecto a tierra o la corriente de diferencial
-
Conductores que necesitan protección
-
La presencia de corrientes armónicas
-
La coordinación entre los dispositivos
Selectividad entre dispositivos
La coordinación entre los dispositivos de flujo ascendente y descendente, en particular la selectividad, es indispensable para optimizar la continuidad del servicio. El gran número de opciones disponibles para configurar las funciones de protección en las unidades de control MicroLogic 5, 6 y 7 mejora la coordinación natural entre los interruptores automáticos ComPacT NSX. Para obtener más información, consulte LVPED221001EN Catálogo ComPacT NSX & NSXm .
Se pueden usar tres técnicas de selectividad:
-
Selectividad de corriente, que corresponde a la secuenciación del disparo de protección de largo retardo
-
Selectividad de tiempo, que corresponde a la secuenciación del disparo de protección de corto retardo
-
Selectividad energética, que corresponde a la secuenciación de los niveles de energía del interruptor automático: esto es así para las corrientes de cortocircuito de intensidad muy alta.

Reglas de selectividad
Las reglas de selectividad dependen:
-
Del tipo de unidad de control en los interruptores automáticos instalados en flujo ascendente y descendente: electrónica o termomagnética.
-
De la precisión de los ajustes.
Selectividad de la protección contra sobrecarga
Para la protección contra las sobrecargas, las reglas de selectividad entre las unidades de control electrónicas son las siguientes:
-
Selectividad de corriente:
-
Por lo general, es suficiente una relación de 1,3 entre el disparo Ir de la protección de largo retardo de la unidad de control del interruptor automático ascendente Q1 y el de la unidad de control del interruptor automático descendente Q2.
-
La temporización de la protección de largo retardo tr de la unidad de control del interruptor automático ascendente Q1 es idéntica o superior a la de la unidad de control del interruptor automático descendente Q2.
-
-
Selectividad de tiempo:
-
Por lo general, es suficiente una relación de 1,5 entre el disparo Isd de la protección de corto retardo de la unidad de control del interruptor automático ascendente Q1 y el de la unidad de control del interruptor automático descendente Q2.
-
La temporización tsd de la protección de corto retardo de la unidad de control del interruptor automático ascendente Q1 es superior a la de la unidad de control del interruptor automático descendente Q2.
-
Si el interruptor automático ascendente se encuentra en la posición I2t OFF, los interruptores automáticos descendentes no deben encontrarse en la posición I2t ON.
-
-
Selectividad energética:
-
La selectividad energética está asegurada por las características de diseño y de construcción de los interruptores automáticos. El límite de selectividad solo lo puede garantizar el fabricante.
-
Para los interruptores automáticos de la gama ComPacT NSX, una relación de 2,5 entre la intensidad nominal del interruptor automático ascendente Q1 y la del interruptor automático descendente Q2 garantiza una selectividad total.
-
Selectividad de la protección de defecto a tierra
Para la protección de defecto a tierra, solo se aplicarán las reglas de selectividad de tiempo para el disparo de protección Ig y para la temporización tg:
-
Por lo general, es suficiente una relación de 1,3 entre el disparo Ig de la protección de defecto a tierra de la unidad de control del interruptor automático ascendente Q1 y el de la unidad de control del interruptor automático descendente Q2.
-
La temporización tg de la protección de defecto a tierra de la unidad de control del interruptor automático ascendente Q1 es superior a la de la unidad de control del interruptor automático descendente Q2.
-
Si el interruptor automático ascendente se encuentra en la posición I2t OFF, los interruptores automáticos descendentes no deben encontrarse en la posición I2t ON.
Selectividad de protección de diferencial
Para la protección de diferencial, solo se deben aplicar las reglas de selectividad de tiempo para el disparo de protección IΔn y para la temporización Δt:
-
Se debe aplicar una relación de 3 entre el disparo IΔn de la protección de diferencial de la unidad de control del interruptor automático ascendente Q1 y el de la unidad de control del interruptor automático descendente Q2.
-
La temporización Δt de la protección de diferencial de la unidad de control del interruptor automático ascendente Q1 es superior a la de la unidad de control del interruptor automático descendente Q2.
Límite de selectividad
En función de la secuenciación de los valores nominales del interruptor automático y los ajustes de las funciones de protección, la selectividad puede ser:
-
Limitada (selectividad parcial) hasta un valor Is de la corriente de cortocircuito
-
Total (selectividad total), que se realiza sea cual sea el valor de la corriente de cortocircuito
Tabla de selectividad
Schneider Electric proporciona tablas de selectividad en las que se muestra el tipo de selectividad (parcial o total) entre cada interruptor automático para su gama completa de interruptores automáticos. Estas tablas de selectividad se prueban de acuerdo con las recomendaciones de la norma IEC/EN 60947-2. Para obtener más información, consulte LVPED221001ENCatálogo ComPacT NSX & NSXm .
Unidad de control MicroLogic 5
Unidad de control MicroLogic 6
Unidad de control MicroLogic 7 con protección de diferencial integrada
Ajuste de la protección
Ajuste las funciones de protección:
-
En la unidad de control MicroLogic, mediante los reguladores de ajuste y el teclado (según la función de protección y el tipo de MicroLogic)
-
Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)
-
Mediante el envío de un comando de ajuste a través de la red de comunicación (protegido con contraseña)
Protección instantánea integrada
Además de la protección instantánea ajustable, las unidades de control MicroLogic para la protección de la distribución eléctrica cuentan con una protección instantánea integrada no ajustable SELLIM que puede mejorar la selectividad.
Disparo reflejo
Además de las funciones de protección integradas en las unidades de control MicroLogic, los interruptores automáticos ComPacT NSX cuentan con protección refleja. El sistema corta las corrientes de defecto muy elevadas disparando mecánicamente el dispositivo con un «pistón» accionado directamente por la presión producida en el interruptor automático a causa de un cortocircuito. Este pistón acciona el mecanismo de apertura, lo que provoca un disparo ultrarrápido del interruptor automático.