DOCA0187ES-03

Resumen de los dispositivos eléctricos auxiliares

Dispositivos eléctricos auxiliares

En la tabla siguiente se muestran los dispositivos eléctricos auxiliares que se pueden añadir a los interruptores automáticos ComPacT NSX. Para obtener más información, consulte LVPED221001EN ComPacT NSX & NSXm Catálogo.

Dispositivo auxiliar eléctrico

NSX100

NSX160

NSX250

NSX400

NSX630

1P

2P

3P/4P

1P

2P

3P/4P

1P

3P/4P

3P/4P

3P/4P

Contacto auxiliar OF o SD

Contacto auxiliar SDE

Módulo SDx

Módulo SDTAM

Equipo auxiliar de señalización inalámbrica

Bobina de disparo por falta de tensión MN

Bobina de disparo por emisión de corriente MX

Módulo BSCM Modbus SL/ULP

Contacto auxiliar SD para módulo BSCM Modbus SL/ULP

Cable NSX

Conector de fuente de alimentación de 24 V CC(1)

(1) con unidades de disparo MicroLogic 5, 6 y 7

Vídeo de demostración de la instalación de dispositivos eléctricos auxiliares

Para acceder a un vídeo de demostración sobre la instalación de dispositivos eléctricos auxiliares en un interruptor automático ComPacT NSX 100-250 3P, haga clic en el siguiente enlace: https://youtu.be/zDqRyZHBWr4, copie y pegue el enlace en su navegador web o escanee el código QR.

Ranuras para dispositivos eléctricos auxiliares en interruptores automáticos ComPacT NSX100/160 de 2P

En la tabla siguiente se muestran las posibles ranuras de los dispositivos eléctricos auxiliares montados en la caja. Sólo se puede instalar un dispositivo auxiliar en cada ranura. Para obtener más información, consulte LVPED221001EN ComPacT NSX & NSXm Catálogo.

Nombre

Ranura

A

B

C

OF1 (con cable o inalámbrico)

SD (con cable o inalámbrico)

MN

MX

Ranuras para dispositivos eléctricos auxiliares en interruptores automáticos ComPacT NSX100-250 3P/4P

En la tabla siguiente se muestran las posibles ranuras de los dispositivos eléctricos auxiliares montados en la caja. Sólo se puede instalar un dispositivo auxiliar en cada ranura. Para obtener más información, consulte LVPED221001EN ComPacT NSX & NSXm Catálogo.

Nombre

Ranura

 

Comentarios

A

B

C

D

E

F

Señalización y auxiliares de control estándar

OF1 (con cable o inalámbrico)

Para todos los tipos de unidad de control y tipos de control (mando maneta, mando rotativo o mando eléctrico).

OF2 (con cable o inalámbrico)

SD (con cable o inalámbrico)

SDE (con cable o inalámbrico)

SDV (solo con cable)

Contacto de señalización en VigiPacT Add-on

MN

Para todos los tipos de control y tipos de unidad de control (mando maneta, mando rotativo o mando eléctrico).

MX

Señalización y auxiliares de comunicación remotos

Módulo BSCM Modbus SL/ULP

Contacto auxiliar SD para módulo BSCM Modbus SL/ULP

Compatible con el módulo BSCM Modbus SL/ULP módulo en modo de solo Modbus SL.

Cable NSX

Para la conexión de los módulos BSCM Modbus SL/ULP a los módulos ULP.

Cable NSX

Para la conexión de unidades de disparo MicroLogic 5, 6 y 7 a módulos ULP cuando no hay módulos BSCM Modbus SL/ULP instalados.

Auxiliares de señalización específica con unidades de disparo MicroLogic

SDx

Incluye SDV para unidades de disparo MicroLogic 4 y 7.

SDTAM

Solo para interruptores automáticos con unidad de disparo MicroLogic 2 M o 6 E-M diseñada para proteger los motores.

Conector de fuente de alimentación de 24 V CC

Para la conexión de la fuente de alimentación externa a unidades de disparo MicroLogic 5, 6 y 7.

NOTA: No es posible instalar todos los auxiliares al mismo tiempo en una unidad de disparo. Por ejemplo, el módulo SDx no se puede instalar al mismo tiempo que una bobina MN o MX y el contacto OF1.

Ranuras para dispositivos eléctricos auxiliares en interruptores automáticos ComPacT NSX400-630 3P/4P

Los interruptores automáticos ComPacT NSX400-630 están equipados exclusivamente con unidades de disparo MicroLogic.

En la tabla siguiente se muestran las posibles ranuras de los dispositivos eléctricos auxiliares montados en la caja. Para obtener más información, consulte LVPED221001EN ComPacT NSX & NSXm Catálogo.

Nombre

Ranura

Comentarios

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Señalización y auxiliares de control estándar

OF1 (con cable o inalámbrico)

Para todos los tipos de unidad de control y tipos de control (mando maneta, mando rotativo o mando eléctrico).

OF2 (con cable o inalámbrico)

OF3 (con cable o inalámbrico)

OF4 (con cable o inalámbrico)

SD (con cable o inalámbrico)

SDE (con cable o inalámbrico)

SDV (solo con cable)

Contacto de señalización en VigiPacT Add-on

MN

Para todos los tipos de control y tipos de unidad de control (mando maneta, mando rotativo o mando eléctrico).

MX

Señalización y auxiliares de comunicación remotos

Módulo BSCM Modbus SL/ULP

Contacto auxiliar SD para módulo BSCM Modbus SL/ULP

Compatible con el módulo BSCM Modbus SL/ULP módulo en modo de solo Modbus SL.

Cable NSX

Para la conexión del módulo BSCM Modbus SL/ULP a los módulos ULP.

Cable NSX

Para la conexión de las unidades de disparo MicroLogic 5, 6 y 7 a módulos ULP cuando no hay módulos BSCM Modbus SL/ULP instalados.

Auxiliares de señalización específica con unidades de disparo MicroLogic

SDx

Incluye SDV para unidades de disparo MicroLogic 4 y 7.

SDTAM

Solo para interruptores automáticos con unidad de disparo MicroLogic 2 M o 6 E-M diseñada para proteger los motores.

Conector de fuente de alimentación de 24 V CC

Para la conexión de una fuente de alimentación externa a las unidades de disparo MicroLogic 5, 6 y 7.

NOTA: No es posible instalar todos los auxiliares al mismo tiempo en una unidad de disparo. Por ejemplo, la opción de señalización a distancia SDx no se puede instalar a la vez que una bobina MN o MX.

Funcionamiento de los contactos indicadores

En la tabla siguiente se muestra la posición de los contactos indicadores (o salidas) con respecto a la posición del actuador y los contactos principales.

 

Posición del actuador y los contactos principales

ON

Disparado por:

Apagado

MN/MX

PT(1)

Unidad de disparo(2)

L

S o So

I

R

G

Nombre

Posición de los contactos de señalización

OF

SD

SDE

SDV

Salidas SDx(3)

SD2

SDT

SD4

PAL

SDG

SDV

Salidas SDTAM

SD2

SDT avanzado

✔✔

SD4

Control del contactor

: contacto cerrado, ✔✔: Salida avanzada al cierre (400 ms)

(1) PT: Pulsar para disparo

(2) L: Protección de largo retardo

S o SO: Protección de corto retardo

I: Protección instantánea

R: VigiPacT Add-on protección (diferencial)

G: Protección de defecto a tierra

(3) La asignación de resultados SDx se puede personalizar en las unidades de disparo MicroLogic 5, 6 y 7 con el software EcoStruxure Power Commission.

NOTA: Los contactos de señalización (conmutación) se representan en el cuadro eléctrico mediante el estado del contacto Normalmente abierto (NA).

El estado del contacto NA es abierto:

  • Para contactos OF cuando el interruptor automático está en la posición O (OFF).

  • Para contactos SD, SDE y SDV cuando la función asociada no está activa.

Diagrama de funcionamiento de los contactos OF con respecto a los contactos principales

A Contactos principales

B Posición de contactos conmutados OF.

Funcionamiento de los equipos auxiliares indicadores inalámbricos

El equipo auxiliar de señalización inalámbrica proporciona la misma información que un contacto auxiliar cableado estándar en las posiciones OF, SD o SDE. La información se envía de manera remota a una puerta de enlace o al Panel Server.

Durante la puesta en marcha del equipo auxiliar indicador inalámbrico, el usuario define el tipo de información enviada: Abrir/cerrar o Disparo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?