Cable NSX
PELIGRO |
|---|
|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
arco eléctrico
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Introducción
El cable NSX conecta un interruptor automático a la red de comunicación ULP .
El cable NSX puede utilizarse:
-
Con una unidad de disparo MicroLogic 5, 6 o 7 para:
-
Comunicación de medidas y ajustes de MicroLogic
-
Conexión de la IMU a una interfaz de comunicación IFE o IFM
-
Conexión de la IMU a una pantalla FDM121
-
Conexión de la IMU a módulos IO
-
-
Con un módulo BSCM Modbus SL/ULP:
-
Para comunicar el estado de disparo de SD al módulo BSCM Modbus SL/ULP (solo en modo ULP o en modo Modbus SL y ULP)
-
Para conectar la IMU a una interfaz de comunicación IFE o IFM (solo en modo ULP)
-
Para conectar la IMU a una pantalla FDM121 o módulos IO (en modo Modbus SL y ULP)
-
Para obtener más información sobre la integración de las funciones de comunicación del interruptor automático ComPacT NSX, consulte:
Descripción
|
N.º |
Soporte de datos |
Datos transmitidos |
Comentarios |
|---|---|---|---|
|
A |
Microinterruptor de cable NSX |
Estado del contacto SD |
El cable NSX va en la ranura SD en lugar del contacto auxiliar. |
|
B |
Cable equipado con un conector RJ45 para la conexión a un módulo ULP. |
Red de comunicación |
Hay tres longitudes de cable disponibles:
|
|
C |
Enlace interno a la unidad de disparo MicroLogic 5, 6 o 7 o el módulo BSCM Modbus SL/ULP. |
Red de comunicación |
Con el módulo BSCM Modbus SL/ULP, el cable NSX también transmite los estados del interruptor automático. |
El cable NSX también proporciona la fuente de alimentación de 24 V CC:
-
Para la unidad de disparo MicroLogic 5, 6 o 7 (sin módulo BSCM Modbus SL/ULP)
-
Para el módulo BSCM Modbus SL/ULP (cuando se instala este módulo)
Instalación
Las ranuras utilizadas para instalar el cable NSX dependen del tipo de interruptor automático.
|
Cable NSX y unidad de disparo MicroLogic 5, 6 o 7 |
Cable NSX y módulo BSCM Modbus SL/ULP |
||
|---|---|---|---|
|
Cable A NSX Unidad de disparo B MicroLogic 5, 6 o 7 C Módulo BSCM Modbus SL/ULP módulo |
|||
El cable NSX no se puede instalar al mismo tiempo que el contacto SD.
El cable NSX se puede instalar in situ.
Para obtener más información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: GHD16047AA ComPacT NSX100-630 - Cable NSX.
Conexión del cable NSX
El cable NSX se conecta a un módulo ULP:
-
Interfaz de comunicación IFM o IFE
-
Pantalla FDM121
-
Módulo IO
Las figuras a continuación ilustran ejemplos de conexiones de ULP módulos mediante el cable NSX.
PELIGRO