DOCA0187FR-03

Cordon NSX

DANGER
risque de décharge électrique, d’explosion ou d’arc électrique
  • Il est interdit d’utiliser les cordons NSX LV434200, LV434201 ou LV434202 si la tension système est supérieure à 480 VCA ou 480 VCC.
  • Il est obligatoire d’utiliser le cordon NSX isolé LV434204 si la tension système est supérieure à 480 VCA ou 480 VCC et inférieure ou égale à 690 VCA ou 690 VCC.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Introduction

Le cordon NSX connecte un disjoncteur au réseau de communication ULP .

Le cordon NSX peut être utilisé :

  • Avec un déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7 pour :

    • Communiquer les mesures et paramètres MicroLogic

    • Connecter l’IMU à une interface de communication IFE ou IFM

    • Connecter l’IMU à un écran FDM121

    • Connecter l’IMU à des modules IO

  • Avec un module BSCM Modbus SL/ULP :

    • Pour communiquer le statut de déclenchement SD au module BSCM Modbus SL/ULP (en mode ULP seul ou en mode Modbus SL et ULP)

    • Pour connecter l’IMU à une interface de communication IFE ou IFM (en mode ULP seul)

    • Pour connecter l’IMU à un écran FDM121 ou à des modules IO (en mode Modbus SL et ULP)

NOTE: Le cordon NSX ne peut pas être installé dans un disjoncteur ComPacT NSX400K.

Pour plus d’informations sur l’intégration des fonctions de communication des disjoncteurs ComPacT NSX, se reporter à la documentation suivante :

Description

Le cordon NSX se compose d’une boîte de raccordement, d’un câble avec connecteur RJ45 et d’un câble muni d’un bornier à vis.

Support de données

Données transmises

Commentaires

A

Microswitch du cordon NSX

État du contact SD

Le cordon NSX s’insère dans l’emplacement SD en lieu et place du contact auxiliaire.

B

Câble muni d’un connecteur RJ45 pour le raccordement à un module ULP.

Réseau de communication

Trois longueurs de câble sont disponibles :

  • LV434200 : 0,35 m (1,15 ft)

  • LV434201 : 1,3 m (4,3 ft)

  • LV434202 : 3 m (9,8 ft)

C

Liaison interne vers le déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7 ou le module BSCM Modbus SL/ULP.

Réseau de communication

Avec le module BSCM Modbus SL/ULP, le cordon NSX transmet également les états du disjoncteur.

Le cordon NSX fournit également l’alimentation 24 VCC :

  • Pour le déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7 (sans module BSCM Modbus SL/ULP)

  • Pour le module BSCM Modbus SL/ULP (lorsque ce module est installé)

Installation

Les emplacements utilisés pour installer le cordon NSX dépendent du type de disjoncteur.

Cordon NSX et déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7

Cordon NSX et module BSCM Modbus SL/ULP

ComPacT NSX100-250

ComPacT NSX400-630

ComPacT NSX100-250

ComPacT NSX400-630

A Cordon NSX

B Déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7

C Module BSCM Modbus SL/ULP

Le cordon NSX ne peut pas être installé en même temps que le contact SD.

Le cordon NSX peut être installé sur site.

Pour plus d’informations sur l’installation, consulter l’instruction de service suivante sur le site Web de Schneider Electric : GHD16047AA ComPacT NSX100–630 – Cordon NSX.

Raccordement du cordon NSX

Le cordon NSX raccorde à un module ULP les éléments suivants :

  • Interface de communication IFM ou IFE

  • Écran FDM121

  • Module IO

Les figures ci-après illustrent des exemples de raccordement de modules ULP à l’aide du cordon NSX.

Exemple 1 : Raccordement de l’afficheur FDM121 et du module IO au module BSCM Modbus SL/ULP et au déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7

Exemple 2 : Raccordement de l’interface de communication IFM au déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7

Exemple 3 : Raccordement de l’interface de communication IFM au module BSCM Modbus SL/ULP

Exemple 4 : Raccordement de l’interface de communication IFM au module BSCM Modbus SL/ULP et au déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7

A Interface de communication Modbus SL IFM pour un disjoncteur

B Cordon NSX

C Concentrateur Modbus SL

D Cordon Modbus SL

E Module BSCM Modbus SL/ULP

F Déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7

G Module IO

H Cordon ULP

I Écran FDM121

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?