EIO0000005727.00

Agregar/Eliminar una cuenta de usuario

Cree una cuenta de usuario estándar independiente de la cuenta de administrador creada durante la configuración. Solo el administrador puede agregar y eliminar cuentas de usuario.

NOTA:
  • Solo se puede agregar una cuenta de usuario estándar.

  • Si la cuenta de administrador está configurada para no utilizar una contraseña, no podrá crear una cuenta de usuario estándar.

  • Para proteger su producto de cambios no intencionales en la configuración, se recomienda usar la cuenta de usuario estándar para las operaciones normales del producto.

  1. Inicie sesión en System Settings.
    NOTA: Para obtener instrucciones sobre cómo acceder a System Settings, consulte Cómo mostrar System Settings.
  2. En el menú, seleccione Security > User Account.
  3. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña, luego toque el botón Register.
    NOTA:
    • Su contraseña debe tener al menos ocho caracteres e incluir al menos una letra mayúscula, una letra minúscula, un número y un carácter especial.

    • Si olvida la contraseña, elimine la cuenta de usuario estándar y cree una nueva. Tenga en cuenta que si utiliza la función de restablecimiento de contraseña, también se eliminará la cuenta de administrador.

    • Si no desea utilizar la autenticación por contraseña, seleccione Do not use password. En este caso, se utilizará por defecto la cuenta de usuario estándar y no se mostrará la pantalla de inicio de sesión.

Eliminar cuenta de usuario

En el menú, seleccione Security > User Account.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?