EIO0000005726.00

Hinzufügen/Löschen eines Benutzerkontos

Legen Sie ein Standard-Benutzerkonto an, das von dem während der Einrichtung erstellten Administratorkonto getrennt ist. Nur der Administrator kann Benutzerkonten hinzufügen und löschen.

HINWEIS:
  • Es kann nur ein Standardbenutzerkonto hinzugefügt werden.

  • Wenn für das Administratorkonto festgelegt ist, dass kein Passwort verwendet wird, können Sie kein Standardbenutzerkonto erstellen.

  • Um Ihr Produkt vor unbeabsichtigten Änderungen an der Konfiguration zu schützen, empfehlen wir Ihnen, das Standardbenutzerkonto für den normalen Produktbetrieb zu verwenden.

  1. Melden Sie sich bei System Settings an.
    HINWEIS: Anweisungen für den Zugriff auf System Settings finden Sie unter Anzeigen der System Settings.
  2. Wählen Sie im Menü die Optionen Security > User Account.
  3. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein und berühren Sie dann die Schaltfläche Register.
    HINWEIS:
    • Das Passwort muss aus mindestens 8 Zeichen bestehen und mindestens einen Groß- und einen Kleinbuchstaben sowie eine Ziffer und ein Sonderzeichen enthalten.

    • Wenn Sie das Passwort vergessen haben, löschen Sie das Standardbenutzerkonto und erstellen Sie ein neues. Bitte beachten Sie, dass das Administratorkonto ebenfalls gelöscht wird, wenn Sie die Funktion zum Zurücksetzen des Passworts ausführen.

    • Wenn Sie die Passwortauthentifizierung nicht verwenden möchten, wählen Sie Do not use password. In diesem Fall wird standardmäßig das Standardbenutzerkonto verwendet und der Anmeldebildschirm wird nicht angezeigt.

Benutzerkonto löschen

Wählen Sie im Menü die Optionen Security > User Account.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?