EIO0000005729.00

添加/删除用户账户

创建一个标准用户账户,与设置时创建的管理员账户分开。只有管理员才能添加和删除用户账户。

注:
  • 只能添加一个标准用户账户。

  • 如果管理员账户设置为不使用密码,则无法创建标准用户账户。

  • 为防止无意中更改配置,我们建议您使用标准用户账户进行正常的产品操作。

  1. 登录 System Settings
    注: 有关如何访问 System Settings 的说明,请参阅 如何显示 System Settings
  2. 从菜单中选择 Security > User Account
  3. 输入用户名和密码,然后触摸 Register 按钮。
    注:
    • 您的密码长度必须至少为八个字符,且至少包含一个大写字母、一个小写字母、一个数字和一个特殊字符。

    • 如果忘记密码,请删除标准用户账户并创建一个新账户。请注意,如果执行密码重置功能,管理员账户也将被删除。

    • 如果不想使用密码验证,请选择 Do not use password。在这种情况下,默认使用标准用户账户,不会显示登录屏幕。

删除用户帐户

从菜单中选择 Security > User Account

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?