EIO0000005725.00

Ajout/suppression d'un compte d'utilisateur

Créer un compte utilisateur standard distinct du compte administrateur créé lors de l'installation. Seul l'administrateur peut ajouter et supprimer des comptes d'utilisateurs.

NOTE:
  • Un seul compte d'utilisateur standard peut être ajouté.

  • Si le compte administrateur est configuré pour ne pas utiliser de mot de passe, vous ne pourrez pas créer de compte d'utilisateur standard.

  • Pour protéger votre produit contre les modifications involontaires de la configuration, nous vous recommandons d'utiliser le compte d'utilisateur standard pour les opérations normales du produit.

  1. Se connecter à System Settings.
    NOTE: Pour savoir comment accéder à System Settings, se référer à Comment afficher les System Settings.
  2. Dans le menu, sélectionnez Security > User Account.
  3. Entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis appuyer sur le bouton Register.
    NOTE:
    • Votre mot de passe doit comporter au moins huit caractères et contenir au moins une lettre majuscule, une lettre minuscule, un chiffre et un caractère spécial.

    • Si vous oubliez le mot de passe, supprimez le compte utilisateur standard et créez-en un nouveau. Veuillez noter que si vous effectuez la fonction de réinitialisation du mot de passe, le compte de l'administrateur sera également supprimé.

    • Si vous ne souhaitez pas utiliser l'authentification par mot de passe, sélectionnez Do not use password. Dans ce cas, le compte utilisateur standard est utilisé par défaut et l'écran de connexion ne s'affiche pas.

Supprimer le compte utilisateur

Dans le menu, sélectionnez Security > User Account.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?