EIO0000005727.00

Boot

Función

Descripción

Boot Image Mode

Cambie la pantalla de inicio predeterminada que se muestra al encender el producto. Seleccione None para mantener la pantalla de inicio predeterminada o seleccione Image para mostrar una pantalla personalizada.

Conf. por defecto: Image

Boot Image Data

Cuando Boot Image Mode se establece en Image, toque el botón Load para importar un archivo de imagen (nombre de archivo: BootImg.png) desde un dispositivo de almacenamiento USB.

Guarde en la carpeta raíz del dispositivo de almacenamiento USB el archivo que cumpla con las siguientes condiciones.

  • Tamaño de archivo: Máximo de 12 MB

  • Formato de archivo: PNG

  • Resolución de imagen: Máximo de 2048 x 2048. Cree una imagen con una resolución que coincida con la resolución de la pantalla.

Delay Time

Establezca el tiempo de retardo (de 0 a 300 segundos) entre el encendido del dispositivo y la visualización de la página especificada en el campo Start Page.

Si el Delay Time se establece en un valor distinto de 0, después de encender el dispositivo, la pantalla cambiará de la siguiente manera:

Imagen de inicio > Página de retardo > Página de inicio

Sin embargo, si selecciona System Settings como página de inicio, la pantalla de Configuración del sistema se mostrará inmediatamente después de la imagen dde inicio, independientemente del ajuste de Delay Time.

Para configurar la página de inicio, consulte Start Page.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?