EIO0000005726.00

Boot

Funktion

Beschreibung

Boot Image Mode

Ändern Sie den Standard-Startbildschirm, der beim Starten des Produkts angezeigt wird. Wählen Sie None, um den Standard-Startbildschirm beizubehalten, oder wählen Sie Image, um einen benutzerdefinierten Bildschirm anzuzeigen.

Standard: Image

Boot Image Data

Wenn Boot Image Mode auf Image eingestellt ist, berühren Sie die Schaltfläche Load, um eine Bilddatei (Dateiname: BootImg.png) von einem USB-Speichergerät zu importieren.

Speichern Sie die Datei, die die nachfolgenden Bedingungen erfüllt, im Stammordner des USB-Speichergeräts.

  • Dateigröße: Maximal 12 MB

  • Dateiformat: PNG

  • Bildauflösung: Maximal 2048 x 2048. Erstellen Sie ein Bild mit einer der Bildschirmauflösung entsprechenden Auflösung.

Delay Time

Legen Sie die Verzögerungszeit (0 bis 300 Sekunden) zwischen dem Einschalten des Geräts und der Anzeige der im Feld Start Page angegebenen Seite fest.

Wenn Delay Time auf einen anderen Wert als 0 eingestellt ist, ändert sich der Bildschirm nach dem Einschalten wie folgt:

Startbild > Verzögerungsseite > Startseite

Wenn Sie jedoch System Settings als Startseite auswählen, wird der Bildschirm „Systemeinstellungen“ unabhängig von der Einstellung Delay Time unmittelbar nach dem Startbild angezeigt.

Informationen zum Einstellen der Startseite finden Sie unter Start Page.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?