EIO0000005725.00

Boot

Fonction

Description

Boot Image Mode

Modifiez l'écran de démarrage par défaut qui s'affiche au démarrage du produit. Sélectionnez None pour conserver l'écran de démarrage par défaut ou sélectionnez Image pour afficher un écran personnalisé.

Par défaut : Image

Boot Image Data

Lorsque Boot Image Mode est défini sur Image, appuyez sur la touche Load pour importer un fichier image (nom de fichier : BootImg.png) à partir d'un périphérique de stockage USB.

Dans le dossier racine du périphérique de stockage USB, enregistrez le fichier qui répond aux conditions suivantes.

  • Taille du fichier : Maximum 12 Mo

  • Format de fichier : PNG

  • Résolution d'image : Maximum 2 048 x 2 048. Créez une image avec une résolution qui correspond à la résolution de l'affichage.

Delay Time

Définissez le délai (0 à 300 secondes) entre la mise sous tension de l'appareil et l'affichage de la page spécifiée dans le champ Start Page.

Si l'adresse Delay Time est réglée sur une valeur autre que 0, l'écran changera comme suit après la mise sous tension :

Image de démarrage > Page de délai > Page de démarrage

Toutefois, si vous sélectionnez System Settings comme page de démarrage, l'écran System Settings s'affichera immédiatement après l'image de démarrage, quel que soit le réglage de Delay Time.

Pour définir la page de démarrage, consultez Start Page.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?