EIO0000005729.00

Boot

功能

说明

Boot Image Mode

更改产品启动时显示的默认启动屏幕。选择 None 保留默认启动屏幕,或选择 Image 显示自定义屏幕。

默认: Image

Boot Image Data

Boot Image Mode 设置为 Image 时,触摸 Load 按钮从 USB 存储设备导入图像文件 (文件名: BootImg.png)。

将符合以下条件的文件保存到 USB 存储设备的根文件夹中。

  • 文件大小:最大 12 MB

  • 文件格式: PNG

  • 图像分辨率: 最大 2048 x 2048。创建分辨率与显示分辨率匹配的图像。

Delay Time

设置设备开机到显示 Start Page 字段中指定页面之间的延迟时间 (0 至 300 秒)。

如果将 Delay Time 设置为 0 以外的任何值,开机后屏幕将发生如下变化:

启动映像 > 延迟页面 > 起始页面

但是,如果选择 System Settings 作为起始页面,系统设置屏幕将在启动映像后立即显示,无论 Delay Time 设置如何。

要设置起始页面,请参阅 Start Page

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?